This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5146: 空载情况下MOS管发热严重,查看波形发现上下管驱动没有死区。

Part Number: LM5146


TI的工程师,您好!

  我现在设计了一款LM5146的DCDC电源,输入电压48V,输出电压26V,输出电流最大6A,在调试阶段发现LM5146在使能的瞬间会出现电流冲击现象,持续几个ms后可以正常工作。且在空载工作时输入端电流达到了52mA,并伴随着MOS管的发热情况。通过示波器查看HO和LO引脚,发现MOS存在同时导通瞬间。

  感谢回复!

  • 您好

    针对您设计的LM5146 DCDC电源在调试阶段出现的问题,包括使能瞬间的电流冲击、空载时输入端电流过大以及MOS管发热,以下是一些可能的解决方案‌:

    1. 解决使能瞬间的电流冲击‌:

      • 增加软启动功能‌:LM5146支持可调节输出电压软启动‌,通过配置相关参数,可以减小电源在使能瞬间的电流冲击。
      • 检查输入电容‌:确保输入电容的容值和耐压值足够,以应对瞬间的大电流冲击。如果电容过小,可能会导致电压波动,进而引发电流冲击。
      • 优化布局和布线‌:确保功率路径回路尽量小,减少寄生电感和电容,从而降低电流冲击‌。
    2. 降低空载时输入端电流‌:

      • 优化电路设计‌:检查电路设计是否存在冗余或不必要的功耗,如过大的偏置电流、不必要的负载等。
      • 调整反馈电路‌:通过调整反馈电路的参数,如反馈电阻和电容,可以优化电源的空载功耗,从而降低输入端电流。
      • 使用低功耗元件‌:选择低功耗的MOS管和其他元件,有助于降低整个电源的功耗。
    3. 解决MOS管发热问题‌:

      • 检查MOS管选型‌:确保选用的MOS管具有足够的耐压和耐流能力,且导通电阻(RDS(on))较小,以降低导通时的功耗和发热。
      • 优化驱动电路‌:检查MOS管的驱动电路,确保驱动电压和电流足够且稳定,避免驱动不足或过大导致的发热问题。
      • 加强散热措施‌:在MOS管周围增加散热片或风扇等散热措施,有助于将热量及时散发出去,降低MOS管的温度。
    4. 处理HO和LO引脚同时导通的问题‌:

      • 检查死区时间设置‌:LM5146支持自适应死区时间控制‌,确保死区时间设置合理,以避免HO和LO引脚同时导通导致的短路和发热问题。
      • 优化栅极驱动电路‌:检查栅极驱动电路的设计,确保栅极电压的上升和下降沿陡峭且稳定,避免由于驱动信号延迟或抖动导致的HO和LO引脚同时导通。