如图,用GaN的管子做了BUCK电路,针对SW的电压波形有些问题。
当输入12V,开关频率为1MHz,SW电压在关断过程中下降351mv
当输入12V,开关频率为2MHz,SW电压在关断过程中下降148mv
当输入24V,开关频率为2MHz,SW电压在关断过程中下降300mv
以上实验,只改变开关频率和输入电压幅值,可得输入电压越大,SW电压下降越多;开关频率越高,SW电压下降越少。
但分析不出结果,请问SW电压下降是由哪些原因导致的,为什么是线性下降,怎么改变开关频率还有关系····
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
在BUCK电路中,SW电压在关断过程中的下降主要由电感、开关速度、死区时间以及电路中的寄生参数等因素共同导致。以下是详细分析:
电感的影响:
开关速度的影响:
死区时间的影响:
寄生参数的影响: