TPS92682EVM-125: 配置了外部PWM进行调光,LED会闪烁

Part Number:  TPS92682EVM-125

你好,

       我在使用TPS92682的CC模式进行外部PWM调光时,LED会闪烁,设置参照手册8.2.8 Programming Example for Two-Channel CC Mode进行设置,测量后发现,在PWM脚处于高电平时,GATE脚的输出呈现不稳定状态,有时候会在PWM变高之后马上输出高电平,有时候会延迟一段时间之后变高,这样当PWM的频率在5KHz,占空比小于10%时,LED的亮灭会很没有规律,请问是设置的问题吗?

  • 您好

    首先,你提到GATE脚的输出在PWM脚处于高电平时呈现不稳定状态,这很可能是PWM信号的频率和占空比设置的问题。TPS92682在PWM频率较高且占空比很小时,可能会出现GATE脚输出不稳定的情况。你可以试试调整PWM信号的频率和占空比,看看是否能改善这个问题。

    另外,你也可以检查一下TPS92682的内部参数设置,比如软启动时间和电流限制等。这些参数的设置可能会影响到GATE脚的输出稳定性。你可以参考手册中的相关章节,适当调整这些参数,看看是否能解决问题。

    还有啊,别忘了检查你使用的外部PWM信号源是否稳定,以及是否与TPS92682的PWM输入脚兼容。有时候,外部信号源的问题也会导致GATE脚输出不稳定。

  • 谢谢您的答复,我会检查这部分的设置,另外想问一下,现在硬件是参考的用户手册设计的,时钟频率为800KHz,开关频率400KHz,那建议的PWM信号频率在多少范围以内为最佳?我看下能否在此基础上进行占空比的调节。

  • 您好

    感谢您的信任

    开发板的电气数据是在理想条件下测试所得,且官方给出的典型值是400KHZ,在您设计应用的过程是中请您结合您实际情况来进行匹配。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92682-q1.pdf

    具体操作请参考datasheet第24页有相关说明资料。

  • PWM的频率如果设置和开关频率接近,大约100K-400KHz,是否建议这么做?

  • 您好

    理论上可以,但是实际上不建议特别接近。

  • 是否有建议值?比如在开关频率的20%以内这样。

  • 您好

    没有相关建议,请您以您的实际应用设计和结果为准。