参考PMP7355设计,现在输出异常
上面是测试的整流桥之后电源波形
请问可能是哪里的问题?怎么排查?谢谢
您好,
1.这可能是由于失去维护电源签名造成的。使用PSE进行测试时,您需要有>1W的负载;
2.能得到VC-RTN波形吗?
3.如果没有解决,请分享原理图
HX1 PoEÐ.pdf
您好,这是原理图,请帮忙看一下,哪里需要修改,谢谢
你试过我列出的#1和#2吗
我没有看到原理图有什么大问题。下面电阻器的电阻是多少?
您好,连接上核心板,负载肯定大于1W,现在有1块电路板工作正常了,其他表现的问题都不一样
图片打不开,您是确认哪个电阻的阻值?
谢谢
就是R16的阻值
0.39欧,和参考设计一样