用TI提供的UCC28740 simplis模型跑瞬时加负载时发现28740 gate信号的脉宽固定,同时发现在跑POP AC分析时,UCC28740的底层模型中有C1,C3的无法确认初始状态,导致仿真无法收敛,无法跑POP AC分析,希望TI能更新次此器件的模型。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
控制器的开启时间基于控制律和VCSTmin和VCSTmax。
Ipp(max) = VCST(max)/Rcs, Ipp(max)/4 = CST(min)/Rccs
请注意,在此设计中,IPP将是IPP(最大)或IPP(最大)/4。除了这两个水平,不应该有任何其他水平的峰值电流。
因此,当涉及到瞬态Simplis模型时,该设计最有可能在较高的FM频段运行。如果你想看到time (ton)的变化,这应该通过降低负载或改变输入电压来实现。
ton = Lpm*Ipp(max)/Vin or ton = Lpm*Ipp(max)/(4*Vin)
我想知道你的交流分析是否有问题,因为它是一个瞬态模型。你可能希望调整模型,使其处于稳态,然后再次尝试AC分析。
下面这个链接,它描述了如何在Web上运行AC分析。这些信息也可能帮助解决问题。