原来有个帖子是这样写的,循环学习后将Update status 改为02,但是为什么要改成02呢?有谁知道吗?
现在我在用BQ40Z50-R1进行设计,也需要这么改么? 下图是BQ40Z50-R1的寄存器信息
还有个问题:批量生产时烧写完固件后,需不需要出厂前完全充放电一次?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原来有个帖子是这样写的,循环学习后将Update status 改为02,但是为什么要改成02呢?有谁知道吗?
现在我在用BQ40Z50-R1进行设计,也需要这么改么? 下图是BQ40Z50-R1的寄存器信息
还有个问题:批量生产时烧写完固件后,需不需要出厂前完全充放电一次?
您好!看论坛帖子,已经学习完成后,导出量产文件之前需要将 gg文件的update status 改成02,那么所有烧入量产文件的新电池就相当于已经学习过了?
那么新电池的平衡功能改怎么打开?手册上关于打开电池平衡功能需要 upsdate status=0e 或者06,FC=1;
还有一点疑问,论坛有帖子说导出量产文件之前需要将GAUGE_EN关掉,等电池经过测试之后再发送0X21命令打开IT算法?这里又说量产的电池导入学习成功的文件即可,不需要完全充放一次?
到底怎样的操作流程才是对的?