This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Update status 寄存器状态问题,懂的回一下我吧

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

原来有个帖子是这样写的,循环学习后将Update status 改为02,但是为什么要改成02呢?有谁知道吗?

现在我在用BQ40Z50-R1进行设计,也需要这么改么? 下图是BQ40Z50-R1的寄存器信息

还有个问题:批量生产时烧写完固件后,需不需要出厂前完全充放电一次?

  • 02 表明 学习已经成功。

    如果还没有学习过, 不要改成02,

    先使能ENABLE,在做循环 ,如果循环过程没有问题, gauge 会自动编程06.

    如果学成功, 后面量产只需要导入学成功的文件。不需要完全重放一次

  • 好的,谢谢王工

  • 您好!看论坛帖子,已经学习完成后,导出量产文件之前需要将 gg文件的update status 改成02,那么所有烧入量产文件的新电池就相当于已经学习过了?

    那么新电池的平衡功能改怎么打开?手册上关于打开电池平衡功能需要 upsdate status=0e 或者06,FC=1;

    还有一点疑问,论坛有帖子说导出量产文件之前需要将GAUGE_EN关掉,等电池经过测试之后再发送0X21命令打开IT算法?这里又说量产的电池导入学习成功的文件即可,不需要完全充放一次?

    到底怎样的操作流程才是对的?

  • 请问您有没有完整的learning cycle的操作流程?我第一次接触这个,完全不太懂