使用BQ25750时配备电池为8节锂电池(满电电压33.5V),在接入电池,且配置自动反转的情况下。当拔出直流电源28V供电后,电池后续供电为间隔性供电,不稳。(测得输出电压为间隔性脉冲),输出电压波形为10Hz的梯形波。此时升降压mos以及BATFET栅极驱动波形也都呈现为脉冲型。下图为输出波形;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用BQ25750时配备电池为8节锂电池(满电电压33.5V),在接入电池,且配置自动反转的情况下。当拔出直流电源28V供电后,电池后续供电为间隔性供电,不稳。(测得输出电压为间隔性脉冲),输出电压波形为10Hz的梯形波。此时升降压mos以及BATFET栅极驱动波形也都呈现为脉冲型。下图为输出波形;
您好
针对这一问题,建议检查以下几个方面:
相关参考帖子以下链接:
e2e.ti.com/.../faq-bq25750-what-do-i-need-to-know-about-the-bq25750-power-path-switchover
还有一个就是,我输入过压和欠压保护分别做的上拉和下拉,这样是不是不对啊,按照手册这个图如果欠压做下拉的话,电源电压会低到0V再升压上去吗?
您好
另外咱们电池反馈FB脚,下面的电阻能直接接到GND上吗?不接到FBG上。这样会有问题吗?
您分享的电路图很糊无法看清楚,关于FB如何接请参考datasheet的建议。
还有一个问题就是我设计的硬件一开始欠压保护是24V,过压保护是32V,但是直流电源输入的话发现,会保护(acfet工作不正常,也是闪。),只有将欠压上拉到vac,过压下拉到GND。才正常,这个问题也没找到原因。
关于新问题建议您重新发帖获得针对性支持。
您好
这个问题可能由以下几个原因造成:
寄存器写入错误:首先,确认写入操作是否正确执行。确保使用正确的I2C地址和寄存器地址,并且数据字节正确无误。有时软件错误或通信协议的不匹配可能导致写入失败。
硬件问题:检查I2C总线的连接是否稳定,包括上拉电阻的配置和电源电压的稳定性。不稳定的总线或电源波动可能干扰写入操作。
寄存器复位或默认值:某些情况下,如果芯片在写入后进行了复位(无论是硬件复位还是软件复位),寄存器可能会恢复到默认值。确认EN_REV位是否受到其他控制逻辑或复位条件的影响。
固件或硬件限制:查阅最新的数据表和用户指南,确认EN_REV位的使用条件。有时特定的配置或条件(如其他寄存器位的状态)可能隐性地限制了EN_REV的设置。
文档或固件更新:考虑到您的操作与预期不符,检查是否有最新的固件更新或数据表修正,这些更新可能包含了对EN_REV位使用方式的更改。
保护机制:BQ25750内置多种保护机制,如果系统检测到不安全的条件,可能会阻止某些设置的更改。确认当前的系统状态是否满足EN_REV位设置为1的所有安全条件。
解决这个问题的步骤包括:
您好
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25750.pdf
根据datasheet必须通过I2C先启用基础反向模式,再配置EN_AUTO_REV和相关阈值参数,才能实现自动反向功能。两者是递进关系而非并列选项。