This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25750: 反转模式情况下输出不正常(间隔性输出,频率10Hz)。

Part Number: BQ25750


使用BQ25750时配备电池为8节锂电池(满电电压33.5V),在接入电池,且配置自动反转的情况下。当拔出直流电源28V供电后,电池后续供电为间隔性供电,不稳。(测得输出电压为间隔性脉冲),输出电压波形为10Hz的梯形波。此时升降压mos以及BATFET栅极驱动波形也都呈现为脉冲型。下图为输出波形;

  • 仔细看可以看出来,他这输出最高的时候有34V左右,最低的时候也有4V多点的样子,并没有直接到0

  • 您好

    1. BQ25750的工作模式切换‌:在拔出直流电源后,BQ25750可能从充电模式切换到放电模式,或者由于配置不当导致在两种模式之间频繁切换,从而引起输出电压的不稳定。
    2. 电池管理问题‌:8节锂电池串联使用,需要精确的电池管理来确保每节电池的电压和电流均衡。若电池管理不当,可能导致电池组在放电过程中出现电压波动。
    3. 外部电路干扰‌:外部电路中的元件或布局可能干扰BQ25750的正常工作,特别是在拔出直流电源后,外部电路的干扰可能更加明显。
    4. BQ25750的配置问题‌:可能是由于BQ25750的配置参数不当,如输入电流、充电电压调节和充电电流目标的设置不合理,导致在拔出直流电源后出现供电不稳的情况。

    针对这一问题,建议检查以下几个方面:

    • 检查BQ25750的配置‌:确保所有配置参数均符合设计要求,特别是与输入输出电压、电流相关的参数。
    • 优化电池管理‌:确保电池组的电压和电流均衡,避免由于电池管理不当导致的电压波动。
    • 检查外部电路‌:确保外部电路中的元件和布局不会干扰BQ25750的正常工作。

    相关参考帖子以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357460/faq-bq2575x-central-faq-page

    e2e.ti.com/.../faq-bq25750-what-do-i-need-to-know-about-the-bq25750-power-path-switchover

  • 你好,下述为我的寄存器配置,方便看一下是什么原因造成的吗?万分感谢。我个人感觉应该是第一种,我寄存器没配置好。(目前就是拔出适配器后,电池不能自动续上,会出现间断性的闪)

  • 还有一个就是,我输入过压和欠压保护分别做的上拉和下拉,这样是不是不对啊,按照手册这个图如果欠压做下拉的话,电源电压会低到0V再升压上去吗?

  • 您好

    如果您认为是配置的问题,请您参考一下我给你分享的帖子上有内容可以帮助到您。

  • 嗯嗯,好的,谢谢,另外咱们电池反馈FB脚,下面的电阻能直接接到GND上吗?不接到FBG上。这样会有问题吗?

  • 还有一个问题就是我设计的硬件一开始欠压保护是24V,过压保护是32V,但是直流电源输入的话发现,会保护(acfet工作不正常,也是闪。),只有将欠压上拉到vac,过压下拉到GND。才正常,这个问题也没找到原因。

  • 您好

    另外咱们电池反馈FB脚,下面的电阻能直接接到GND上吗?不接到FBG上。这样会有问题吗?

    您分享的电路图很糊无法看清楚,关于FB如何接请参考datasheet的建议。

    还有一个问题就是我设计的硬件一开始欠压保护是24V,过压保护是32V,但是直流电源输入的话发现,会保护(acfet工作不正常,也是闪。),只有将欠压上拉到vac,过压下拉到GND。才正常,这个问题也没找到原因。

    关于新问题建议您重新发帖获得针对性支持。

  • Daniel,还有一个问题就是,我设置0X19寄存器,配置为23.但是每次读回来都是22(即EN_REV无法设置为1),这个现象之前有遇到过吗?谢谢/

  • 您好

    这个问题可能由以下几个原因造成:

    1. 寄存器写入错误:首先,确认写入操作是否正确执行。确保使用正确的I2C地址和寄存器地址,并且数据字节正确无误。有时软件错误或通信协议的不匹配可能导致写入失败。

    2. 硬件问题:检查I2C总线的连接是否稳定,包括上拉电阻的配置和电源电压的稳定性。不稳定的总线或电源波动可能干扰写入操作。

    3. 寄存器复位或默认值:某些情况下,如果芯片在写入后进行了复位(无论是硬件复位还是软件复位),寄存器可能会恢复到默认值。确认EN_REV位是否受到其他控制逻辑或复位条件的影响。

    4. 固件或硬件限制:查阅最新的数据表和用户指南,确认EN_REV位的使用条件。有时特定的配置或条件(如其他寄存器位的状态)可能隐性地限制了EN_REV的设置。

    5. 文档或固件更新:考虑到您的操作与预期不符,检查是否有最新的固件更新或数据表修正,这些更新可能包含了对EN_REV位使用方式的更改。

    6. 保护机制:BQ25750内置多种保护机制,如果系统检测到不安全的条件,可能会阻止某些设置的更改。确认当前的系统状态是否满足EN_REV位设置为1的所有安全条件。

    解决这个问题的步骤包括:

    • 重新检查并验证I2C通信的代码逻辑。
    • 确保硬件连接无误,尤其是I2C线路的电气特性。
    • 查阅最新的官方文档,特别是关于EN_REV位的详细说明。
    • 如果可能,使用示波器检查I2C总线的通信波形,确认数据是否正确发送和接收。
  • 好的。感谢。您这边有关于EN_REV的资料详细说明吗?或者能否提供一个反向模式或者自动反向模式的 一个固件呢?关于第6个,我们读了关于器件保护的寄存器,显示都是正常的。现在想查阅下关于EN_REV的详细说明。

  • 您好

    关于寄存器详细说明请您参考datasheet中的说明

    www.ti.com/.../bq25750.pdf

  • Hi,daniel。我开启自动反向模式的话,是不是必须要先开启反向模式呢,如果反向模式是关着的,自动反向模式也打不开哇?

  • 您好

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25750.pdf

    根据datasheet必须通过I2C先启用基础反向模式,再配置EN_AUTO_REV和相关阈值参数,才能实现自动反向功能。两者是递进关系而非并列选项。

  • 嗯嗯,好的。意思是要想让EN_AUTO_REV运行起来的话,就必须先把EN_REV设置成1哇?

    另外就是我每次配置0X19这个寄存器的时候,配置成了23(即EN_REV=1),但是每次回读回来都是22(EN_REV=0)

  • 您好

    之前给您相关建议,请您参考一下

  • 你好,问题解决了,是0X17寄存器配错了,感谢感谢!