This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS53355: TPS53355电压不稳

Part Number: TPS53355

TPS53355的产品设计上遇到以下问题,请帮忙看看设计是否存在问题?有无改善方案?Thanks.

现在使用TPS53355电源芯片给FPGA核电压供电,基本设计要求如下:

       输入电压:5.4V;

       输出电压:1V;

       开关频率:500KHz

       负载电压(实测):最大12A

       电感型号:470nH,饱和电流18A,内阻4.2mΩ

        当前遇到的问题:

            FPGA运行过程中,我们测试到输出电压会突然下跌到0.3V,然后再恢复正常。因此想请TI专家帮忙审核电路图是否存在设计错误,电路图截图如下:

 

   我们使用WEBENCH仿真设计,当输入电压是5.4V时,VDD需要单独供电,请问VDD的输入电压有什么要求?

  • 您好

    TPS53355的产品设计上遇到以下问题,请帮忙看看设计是否存在问题?

    建议参考官方webench推荐的参考设计以及官方的仿真模型进行仿真验证

      FPGA运行过程中,我们测试到输出电压会突然下跌到0.3V,然后再恢复正常

    首先,这个问题可能是由于输出电容误差过大或线路寄生电感过大导致的不稳定。你可以检查一下输出电容和线路寄生电感的大小,确保它们符合TPS53355的规格要求。如果输出电容或线路寄生电感过大,可能会导致输出电压的不稳定。

    其次,FB节点处的注入或噪声增加也可能导致这个问题。你可以检查一下FB节点的连接情况,以及是否有任何可能导致噪声或注入的因素。有时候,FB节点处的连接不良或外部干扰都可能导致输出电压的波动。

    另外,纹波注入电路的RC参数错误或直流阻断电容器损坏并泄漏电流也可能是问题的原因。你可以检查一下纹波注入电路的连接情况和RC参数的设置,以及直流阻断电容器的状态。如果发现有任何问题,可以尝试更换或调整相应的元件。

    官方提供相关的计算工具请您参考如下链接

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLURAZ7

    我们使用WEBENCH仿真设计,当输入电压是5.4V时,VDD需要单独供电,请问VDD的输入电压有什么要求?

    这是官方datasheet建议的VDD的工作范围,请您参考。

  •      针对问题,我们复盘检查,也做了以下一些修改和测试:

         1、TPS53355电路接电阻负载15A运行正常,我们设计实际约12A左右。

         2、检查TPS53355的输出电源纹波,纹波从50mV110mV之间;

         2、PCB检查以及TI官网论坛查看同样问题,我们PCB的布局设计有点问题,针对网上论坛建议,我们也做了一些修改:

          1)将VDD的去耦电容位置更加靠近芯片的管脚;

          2)修改FB节点处的纹波注入电路的RC参数

          3)更换大功率电感

          4)增加输出电容;

          5)增加TPS53355的输入和输出环路地连接

               但是以上修改对系统的稳定性没有改善

         3、根据WEBENCH的仿真,修改开关频率和外围电路。

         4、将输入电压提高到9V,可以检测到FPGA工作过程中电流会突然增加,但是此时tps53355的电压输出并没有下冲,只是FPGA逻辑工作出现了异常。

  • 您好

    感谢您听从建议的操作

    如果解决了您的问题,将关闭本贴。

    将输入电压提高到9V,可以检测到FPGA工作过程中电流会突然增加,但是此时tps53355的电压输出并没有下冲,只是FPGA逻辑工作出现了异常。

    关于这个出现的问题建议针对于FPGA进行发帖询问。