Original question:
[参考译文] UCC21750-Q1:Ucc21750去饱和问题
在高压应用中串联IGBT,将UCC21750-Q1作为驱动芯片驱动IGBT开通与关断。由于设备输出电流较小,并未使能DESAT功能,将其与COM短接。使用过程中出现FAULT无端拉低的现象。为了解决问题尝试在DESAT和COM间加上一5.1V稳压二极管确保DESAT电位小于COM+9V,仍然出现FAULT拉低、IGBT误关断的现象。以下是我的局部原理图与PCB图。
感谢您分享详细信息。
在特定系统电压/负载电流条件下进行PWM切换期间,是否观察到FLT过低? 是否可以共享Vgs,VDS,FLT,低饱和电压
是否仅在特定温度下观察到故障?
是仅在特定设备上观察到的故障,还是在不同的主板/设备上观察到的故障?
期待您的意见。