This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS25840-Q1: TPS25840-Q1一直发出滴滴声响的原因?

Part Number: TPS25840-Q1


给TPS25840-Q1上电后一直发出滴滴的声响。

万用表测量电源:VIN=12V,VCC=5V,VOUT(电感L1的PIN2处)=2.69V。

原理图如下附件,请问下这个声响可能是什么原因造成的?

tps25840.pdf

  • 您好

    ‌TPS25840-Q1上电后发出滴滴声响,可能是由于电源管理芯片内部保护机制触发或外部电路异常导致的‌。

    这种滴滴声响通常不是由TPS25840-Q1本身正常工作时发出的,而是可能指示了某种故障或异常状态。以下是一些可能的原因:

    ‌电源异常‌:

    尽管VIN和VCC的电压看似正常,但VOUT的电压(2.69V)与预期输出可能存在偏差。如果VOUT的电压不符合TPS25840-Q1的规格要求,可能会触发芯片的保护机制,从而产生声响。
    检查电源输入是否稳定,以及是否存在任何可能导致电压波动的因素。

    ‌负载问题‌:

    如果负载电路存在短路或异常,也可能导致TPS25840-Q1触发保护并发出声响。
    使用万用表检查负载电路,特别是电感L1及其周围的元件,确保没有短路或异常连接。

    ‌芯片内部故障‌:

    TPS25840-Q1芯片本身可能存在故障,导致在正常工作条件下发出异常声响。
    如果怀疑芯片故障,可以尝试更换一个新的TPS25840-Q1芯片进行测试。

    ‌外部元件问题‌:

    与TPS25840-Q1相连的其他元件(如电容、电感、电阻等)可能存在故障或损坏,导致电路异常并触发声响。
    仔细检查这些元件,确保它们没有损坏或异常。

    ‌过热或散热问题‌:

    如果TPS25840-Q1或其周围的元件过热,也可能导致异常声响。
    检查散热系统是否有效,并确保所有元件都在适当的温度范围内工作。

    为了准确诊断问题,建议按照以下步骤进行排查:

    ‌重新检查电源输入和输出电压‌:确保所有电压都在规格要求范围内。
    ‌检查负载电路‌:使用万用表仔细检查负载电路,特别是与TPS25840-Q1相连的部分。
    ‌更换芯片测试‌:如果怀疑芯片故障,尝试更换一个新的TPS25840-Q1芯片进行测试。
    ‌检查外部元件‌:仔细检查与TPS25840-Q1相连的其他元件,确保它们没有损坏或异常。
    ‌检查散热系统‌:确保散热系统有效,并监控所有元件的温度。

  • Hi Daniel,

    由于比较着急解决故障,在此帖发布24小时后,我在英文论坛中也发帖寻求支持,在Eric的指导下进行了一些优化,噪声还是存在但是声音变得似乎没那么尖锐,问题还未解决,具体可以看下以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466280/tps25840-q1-pcb-a-screams-during-tps25840-operation

    1.电源异常:输入12V正常且稳定(如下附图),您提到“VOUT的电压(2.69V)与预期输出可能存在偏差”,那么预期输出应该是多少呢?目前设置的是CTRL1=0、CTRL2=0,我尝试过把CTRL1改为1,VOUT还是2.69V。

    2.负载问题:我检查了L1电感两侧均无短路,并且R6未上料(排除负载短路因素);

    3.芯片内部故障:我们生产的这批单板均出现TPS25840相关电路发出噪声,但是TPS25830A不会发出噪声且输出电压为0(排除个别芯片故障因素);

    4.外部元件问题:初步检查,无发现元器件损坏;

    5.散热问题:

    红色相机拍摄结果如下图,红圈部分是发出噪声的TPS25840,明显发亮处是输出电感(这个电感原本用的是10uH、6A,定位故障时改成了2.2uH、2.6A),红圈外上下两个是TPS25830A。

  • 您好

    感谢您的回复!

    基于您在英文论坛上再次发帖,建议您参考英文论坛的回复。避免多个帖子回复造成混淆,将集中在英文论坛中给您回复。