hi ,我在ADC的输入信号部分接入了二极管用于输入信号过压时,能够将管脚钳位。目前是将二极管的负极接到3.3V电源,通常这对于电源来说是需要有灌入电流的能力的,这边需要大约50mA,但是我看LDO一般不具有灌入电流的能力,TI是否有相关的LDO支持灌入电流。
由于空间有限,或者有相关的可以提供灌入电流能力的内置MOS的BUCK芯片。
总的来说需要12V转3.3V/2~3A,并且需要有灌入电流能力的解决方案。
TPS40055只是控制器,并不是我最想要的解决方案。
您好
TI的LDO如下,我们没有适合您项目的LDO,您也可以自己通过下方连接进行筛选。
www.ti.com.cn/.../products.html
不用LDO的话,有没有其他解决方案?正常供电12V转3.3V/1A,灌电流50mA就可以呢
可以用DCDC,之前给过建议。
e2e.ti.com/.../dc-dc-buck-converter-that-can-sink-current