This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2852: 焊接问题

Part Number: LM2852

您好!

LM2852YMXAX-3.3/NOPB   HTSSOP-14封装;

这颗料我们已经用了好几批了,芯片背面的THERMAL PAD每次都焊接不好,只能焊上60%左右;但是两边的引脚焊接没有问题。

钢网厚度0.15mm,刷好锡膏的照片如下:

请帮忙看看问题出在哪里呢?

谢谢!


  • 感谢您对TI产品的关注!
    TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品设计过程中遇到的技术问题。
    您的问题属于工艺和芯片质量问题范畴。
    建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
    打开链接ticsc.service-now.com/csm
    点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
    会有专员为您服务。