参考下图设计驱动,测量Rilm电压,发现电压并不稳定,而上上升后再下降,然后再上升,请问这种情况可能是哪里出了问题?示波器图像是控制LED闪烁两次,每次大概4ms,
R1=1K, R2 = 26.1K, R3=2.61K,Rbias = 7.87K,Rilm=0.1


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考下图设计驱动,测量Rilm电压,发现电压并不稳定,而上上升后再下降,然后再上升,请问这种情况可能是哪里出了问题?示波器图像是控制LED闪烁两次,每次大概4ms,
R1=1K, R2 = 26.1K, R3=2.61K,Rbias = 7.87K,Rilm=0.1


您好,
对于此问题、您能否展示 TPS54620原理图、尤其是 Comp 引脚设置、Cout 和电感器值。
同时、您能否分享输出电压、开关电压和 LED PWM 的波形来确定问题。
请附上完整的原理图、以便我们可以看到其余元件并更好地确定问题。
此外,如果您附加波形,能否包括:
1)它代表什么信号
2)信号标度
3)尝试包括PH/PWRGD/IOUT/VIN等其他信号,以更好地了解其他受影响的信号
其他问题:
--何时发现问题? 周期性?是否在启动后 x 次? 等等...
-问题比率? 有多少IC受到此问题的影响。
-这是否仅在或/或无负载的情况下观察到? 负载是多少? 此处需要更多信息。
Hi Lydia,
原理图如下: 12V输入

1)它代表什么信号 ans: 绿色波形是电阻Rilm的电压,间接测量LED的电流
2)信号标度 ans:横坐标是2ms,纵坐标是20mV
3)尝试包括PH/PWRGD/IOUT/VIN等其他信号,以更好地了解其他受影响的信号 ANS:暂时没测,成品PCB其他信号不好测试
其他问题:
--何时发现问题? 周期性?是否在启动后 x 次? 等等... ans:100%的问题
-问题比率? 有多少IC受到此问题的影响。
-这是否仅在或/或无负载的情况下观察到? 负载是多少? 此处需要更多信息。 ans:有负载
您好,
看起来它们好像超出了此设计的典型应用、这使得调试起来会更加困难。 VSENSE 环路似乎具有很多额外的元件、因此可能会引入环路延迟和问题。
我建议将环路减少到顶部和底部 FB 电阻器、并将底部 FB 电阻器正确接地到外露的 thermad/GND、然后让顶部 FB 电阻器直接连接到 VOUT 节点、如下所示:

我还看到 SS 引脚没有 CSS、这意味着器件将尝试以太快的速度启动。 建议添加一个接近10nF 的电容、以更大限度地减少启动问题。