TPS54620: 使用设计激光LED驱动器

Part Number: TPS54620

参考下图设计驱动,测量Rilm电压,发现电压并不稳定,而上上升后再下降,然后再上升,请问这种情况可能是哪里出了问题?示波器图像是控制LED闪烁两次,每次大概4ms,

R1=1K, R2 = 26.1K, R3=2.61K,Rbias = 7.87K,Rilm=0.1

  • 您好,

    对于此问题、您能否展示 TPS54620原理图、尤其是 Comp 引脚设置、Cout 和电感器值。

    同时、您能否分享输出电压、开关电压和 LED PWM 的波形来确定问题。

    请附上完整的原理图、以便我们可以看到其余元件并更好地确定问题。

    此外,如果您附加波形,能否包括:

    1)它代表什么信号

    2)信号标度

    3)尝试包括PH/PWRGD/IOUT/VIN等其他信号,以更好地了解其他受影响的信号

    其他问题:

    --何时发现问题? 周期性?是否在启动后 x 次? 等等...

    -问题比率? 有多少IC受到此问题的影响。

    -这是否仅在或/或无负载的情况下观察到? 负载是多少? 此处需要更多信息。