Hi sir:
请问正激电路中变压器副边整流电路的耐压是按照什么选择?
是按照 输入除以变压器匝数比的副边电压选择还是正激电路输出电压选择?
UCC2897A应用手册中提到,QF自驱动耐压是按照副边电压;
PMP9656参考设计中的选型应该是按照输出电压来的,器件耐压达不到副边电压。
看起来您混合使用了PMP9656和EVM。
EVM SR自驱动是通过将次级变压器绕组直接连接到MOSFET来实现的。 因此,需要检查和计算NPS和输入电压导致的绕组电压范围,以确定Vgs在该范围内是否正常
来自两个驱动器芯片的PMP9656,Vgs UCC27511与以下稳压VDRV电路偏置,因此与EVM不同。 PMP9656 Vgs来自UCC27511,电压为VDRV,因此只要VRDV保持在6.8V左右,变压器绕组电压就不会影响此设计中的Vgs,即变压器绕组电压需要大于6.8V