This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

充电器芯片BQ24600不能正常工作,测试所有引脚状态如附件图

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

我的原理图和数据手册P21页的电路原理图一样,我输入电压给的24V,输出端没有接电池,也没有接负载,目前测试各个引脚的状态如附件图所示。不清楚是什么原因,希望论坛里的朋友能帮我解决这个问题。还有我想确认一下,这个充电器芯片输出端没有接任何负载或电池,他输出端正常的应该是一个什么状态,就按照附件的这个原理图(即数据手册的P21页的电路原理图)。还有正常情况下,这个电路的VCC应该是多少?ISET,BTST,REGIN,TS等应该是个什么状态呢?数据手册也没看的好明白,希望能得到各位朋友的帮助,谢谢!

  • ISET 是用来设置输出电流的大小的,REGIN和BTST 就是用来升压驱动高端的MOS管的,TS 是用来检测电池的发热程度的。你看看datasheet他们都应该在什么范围才起作用

  • 我看了,我知道他们的正常工作时的电压状态,现在就是所有这些状态都不对,不知道从什么地方着手调试,不知道现在这些问题的原因,希望给予指导,怎么着手一个个的解决这些问题。

  • 目前在没有带负载或者电池的情况下,输出对了,也和数据手册的原理图一样的输出21V。解决办法是D1那个二极管焊接反了。目前遇到的问题是我在输出端没有接电池,直接接的负载电阻,测试输出端(即负载一端)电压为0V了,VFB也为0V了,输入端的电流显示也为0A,输入端为24V电源输入,其他各个引脚的状态如下:VCC----23.89V;VREF----3.3V;ISET----0.6V;LODRV-----0V;REGN-----5.98V;BTST----5.8V。为什么直接接电阻负载输出就没有了呢?芯片也不发热。

  • 你好,

    1、VCC最低需要5V

    2、直接接电阻不行,因为BQ24600有电池检测功能,在没有电池的情况下是不会输出电流的。详见datasheet的7.3.20 Battery Detection。你可以用电子负载的CV模式模拟电池测试。

    谢谢!

  • 之前电池完全没电了,现在利用其它充电器给电池充了点电,但没有充满,电池充满是16V,现在只给电池充到了12v。然后把电池接到BQ24600这个电路的输出端,这个电路的输入端接直流电源24V,这个24V还是没有输出电流,这样测试这个充电电路的状态,VCC,VFB这些都是对的。现在直接接电池,这个BQ24600的输入端还是没有电流,相当于没有充电。

  • 第4Pin TS Pin没有接Thermistor,或者修改R13和R15的电阻值,让TS的电压在要求的范围内

  • TS的电压范围在0~6.5V之间,现在TS的电压值为3.3V,在这个范围内。我之前附件里的是最初的状态。在输入为15V,输出接上电池,电池为“4串6并高性能日系柱式锂离子电池组”,目前的状态为:HIDRV--0V,LODRV--0V,BTST--12.01V,REGN--5.96V,VIN--15.1V,VCC--14.95V,VFB--1.69V,TS--3.225V,VREF--3.295V,ISET--0.59V,VOUT--12.3V.输出有12.3V电压是因为电池目前输出就是12.3V,电池充满的电压为16V,现在这个BQ24600充电器电路的输入15V没有电流输出,电流为0,目前的状态相当于就是没有给电池充电。还未找到解决原因。如果HIDREV和LODRV不为0V,应该就能正常充电了。但要怎么才能解决这个问题?

  • 很明显,TS引脚电压不对,需要38%*VREF < Vts < 75%*VREF。你现在测试STAT波形,肯定是0.5HZ方波。

    TS引脚再并联一个下拉10K NTC热敏电阻,或者直接并联10K电阻也行。

  • 非常感谢!根据你给的建议,现在把问题解决了。谢谢!