This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC21710QDWEVM-025: 测试驱动信号时需要加入MOSFET嘛

Part Number: UCC21710QDWEVM-025
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

就是测试UCC21710的驱动信号波形时,在没有接MOSFET时,只输出负压,这个情况FLT指示灯也不亮,测试FLT引脚为高电平。MOSFET使用的是开尔文源极,当把开尔文源极和漏极短接后,输出的驱动信号正常,所以,我测试驱动信号,需要接MOSFET嘛

  • 您好

    我不确定我是否完全理解这个问题。 使用 MOSFET 评估 EVM 则不需要。 由于 nFLT LED 未亮起、因此器件可能会进入 DESAT/OC 模式。 如果客户不使用 OC、则应将 OC 连接到 COM。 可能会发生这种情况、因为它们使开尔文源和"泄漏"(我假设这是漏极)短路、从而阻止了 OC 触发。