1.在使用BQ24072充电电池管理芯片时,会出现如下问题;
a. 在 未接入输入电源,单独使用电池供电启动时,OUT输出电压会被拉低,(此时电池电压为:3.65V ,输出电压拉低为:1.6V,断开负载即可恢复正常电压 )。
b.接入输入电源,可以正常启动输出电压,电压不会被拉低,负载为正常接入状态。(中间断开输入电源,电池供电可以正常工作。)
c.将电池充满后,单独使用电池供电启动时,OUT输出电压正常,(此时电池电压为:4.2V ,负载为正常接入 )。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.在使用BQ24072充电电池管理芯片时,会出现如下问题;
a. 在 未接入输入电源,单独使用电池供电启动时,OUT输出电压会被拉低,(此时电池电压为:3.65V ,输出电压拉低为:1.6V,断开负载即可恢复正常电压 )。
b.接入输入电源,可以正常启动输出电压,电压不会被拉低,负载为正常接入状态。(中间断开输入电源,电池供电可以正常工作。)
c.将电池充满后,单独使用电池供电启动时,OUT输出电压正常,(此时电池电压为:4.2V ,负载为正常接入 )。
您好
根据您提供资料可能原因和解决方向:
问题a(电池3.65V异常)
可能原因:电池路径阻抗高(MOS未完全导通)、负载电流超限、电池电压临界触发欠压保护。
关键现象:断开负载即恢复,说明芯片未损坏,但带载能力不足。
问题b(接外部电源正常)
问题c(满电4.2V正常)
解决方向
查负载电流是否超规格(尤其电池模式)。
测电池到OUT路径阻抗(重点查MOS/电感)。
检查欠压保护阈值及电池连接稳定性。