我使用電源供應器給這顆gatedriver供電12V,但我LLC轉換器輸入加400V時,電源供應器電壓會掉到10V,但gatedriver還是可以正常動作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
问题
电源在LLC高压输入时电压跌落(12V→10V),因UCC21540的UVLO阈值(关断9.7V)未触发,芯片仍工作但存在隐患。
可能原因
电源供应能力不足
现象:LLC输入高压(400V)时,12V电源被拉低至10V,但驱动仍正常。
核心原因:驱动芯片UCC21540在高压侧开关瞬间需要较大瞬态电流(尤其是原边MOSFET开通时),若电源供应器功率不足或响应速度慢,会导致输出电压跌落。
关键验证点
电源瞬态带载能力:测量电源供应器在负载突变时的电流峰值(如示波器+电流探头),对比其规格书的最大输出能力。
PCB走线阻抗:检查12V电源到VCC引脚的路径(线宽、过孔、连接器接触电阻),压降过大可能因路径阻抗高(例如:2A电流下,0.5Ω阻抗即可产生1V压降)。
芯片特性适配性
解决方案
升级电源:选瞬态响应快。
就近加电容:VCC引脚并联电容。
优化路径
验证风险:
若跌落时间短于UVLO迟滞时间,暂不关断;
长期可能导致开关损耗上升或误触发。