This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC21540: 工作時電源供應器電壓會從12V掉到10V

Part Number: UCC21540

我使用電源供應器給這顆gatedriver供電12V,但我LLC轉換器輸入加400V時,電源供應器電壓會掉到10V,但gatedriver還是可以正常動作

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    问题
    电源在LLC高压输入时电压跌落(12V→10V),因UCC21540的UVLO阈值(关断9.7V)未触发,芯片仍工作但存在隐患。

    可能原因

    1. 电源供应能力不足

      • 现象:LLC输入高压(400V)时,12V电源被拉低至10V,但驱动仍正常。

      • 核心原因:驱动芯片UCC21540在高压侧开关瞬间需要较大瞬态电流(尤其是原边MOSFET开通时),若电源供应器功率不足或响应速度慢,会导致输出电压跌落。

    2. 关键验证点

      • 电源瞬态带载能力:测量电源供应器在负载突变时的电流峰值(如示波器+电流探头),对比其规格书的最大输出能力。

      • PCB走线阻抗:检查12V电源到VCC引脚的路径(线宽、过孔、连接器接触电阻),压降过大可能因路径阻抗高(例如:2A电流下,0.5Ω阻抗即可产生1V压降)。

    3. 芯片特性适配性

      • UCC21540的UVLO阈值:根据数据手册,其VCC欠压锁定(UVLO)典型值为10.5V(开启)和9.7V(关闭),10V仍高于关闭阈值,因此芯片可继续工作,但处于临界状态,长期可能影响可靠性。

    解决方案

    1. 升级电源:选瞬态响应快。

    2. 就近加电容:VCC引脚并联电容。

    3. 优化路径

    4. 验证风险

      • 若跌落时间短于UVLO迟滞时间,暂不关断;

      • 长期可能导致开关损耗上升或误触发。

  • 我是參考TI的layout VCC有並聯電容 VDDA有加2.2uF 跟 1uF VDDB有加2.2uF ,是否需要加大容值該放多少比較適合?

  • 您好

    感谢您的信任

    官方的建议参考这个参数,基于您的实际情况进行调整。具体以您测试结果为准。

  • 我是已經加了這些電容,電源供應器電壓還是會掉到10V

  • 更換新的電源供應器後,問題解決了 謝謝