我使用TPS77301使用电阻 18K / 30K 组合调压输出实测1.92V 。
当输入电压是2.6~2.99V时,输出电压是1.92V,但是Reset都是低电平的。
当输入电压是3.0V时,输出电压是1.92V,Reset才变高电平。
为什么在输出变压都是1.92V时Reset电平只有在输入电压达到3V时才输出高电平呢?
这和芯片什么参数有关?
我怎样才能在输入电压在2.5V,输出电压1.92V时,Reset输出高电平?
TPS77301是否能做到?如果不能,可否推荐合适的器件?