Part Number: TPS40422
你好,
1,我们在使用TPS40422 这颗数字可调电源芯片,我们需求是1V-5V通过PMbus可调,但是实际这颗芯片好像只能调试-30%-10%,这个比较麻烦。
2, 我们以前使用的是XRP7714 是可以实现的,能否帮忙推荐1个芯片输入电压20V,输出1V-5V/6A,可以通过PMbus或者其他总线可调电压输出,谢谢。
3,另外再请教下,如果实在没有这样芯片的话,我们能否用正常的数字电位器 TPL0102来做可调输出电压,但是有个问题比如 在1S中可以快速变化100个不同的阻值吗?我想通过电位器来调整电压上升时间斜率和输出1V-5V电压变化,斜率时间大概1ms-50ms,通过电位器来改变电阻值达到电压缓慢上升,或者你们有更好的方案吗?
以上问题感谢,盼复。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/24/XRP7714_5F00_DS_5F00_R1.1.6_5F00_030211.pdf/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/24/tps40422.pdf