This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40422: TPS40422数字可编程输出电压1V-5V问题点。

Part Number: TPS40422

你好,

1,我们在使用TPS40422 这颗数字可调电源芯片,我们需求是1V-5V通过PMbus可调,但是实际这颗芯片好像只能调试-30%-10%,这个比较麻烦。

2,  我们以前使用的是XRP7714 是可以实现的,能否帮忙推荐1个芯片输入电压20V,输出1V-5V/6A,可以通过PMbus或者其他总线可调电压输出,谢谢。

3,另外再请教下,如果实在没有这样芯片的话,我们能否用正常的数字电位器 TPL0102来做可调输出电压,但是有个问题比如 在1S中可以快速变化100个不同的阻值吗?我想通过电位器来调整电压上升时间斜率和输出1V-5V电压变化,斜率时间大概1ms-50ms,通过电位器来改变电阻值达到电压缓慢上升,或者你们有更好的方案吗?

以上问题感谢,盼复。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/24/XRP7714_5F00_DS_5F00_R1.1.6_5F00_030211.pdf/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/24/tps40422.pdf

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐

  • 您好

    1,我们在使用TPS40422 这颗数字可调电源芯片,我们需求是1V-5V通过PMbus可调,但是实际这颗芯片好像只能调试-30%-10%,这个比较麻烦。

    根据datasheet说明应该可以达到,关于配置问题,给您推荐几个官方的辅助工具,请您根据您的实际情况结合官方辅助工具来帮助您匹配参数。

    https://webench.ti.com/wb5/WBTablet/PartDesigner/quickview.jsp?base_pn=TPS40422&origin=ODS&litsection=features

    官方电源辅助设计工具,将您需要的参数输入,它会给您推荐官方测试过的相关参考设计。

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC263

    官方匹配计算器可以帮助您计算电路匹配

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slum250

    官方仿真模型帮助您验证您的匹配情况。

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

    官方推荐的GUi Fusion Digital PowerTm 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。

    2,  我们以前使用的是XRP7714 是可以实现的,能否帮忙推荐1个芯片输入电压20V,输出1V-5V/6A,可以通过PMbus或者其他总线可调电压输出,谢谢。

    https://www.ti.com.cn/product/cn/TPS65023B/part-details/TPS65023BRSBR

    根据您提供的IC型号官方推荐的IC。

    3,另外再请教下,如果实在没有这样芯片的话,我们能否用正常的数字电位器 TPL0102来做可调输出电压,但是有个问题比如 在1S中可以快速变化100个不同的阻值吗?我想通过电位器来调整电压上升时间斜率和输出1V-5V电压变化,斜率时间大概1ms-50ms,通过电位器来改变电阻值达到电压缓慢上升,或者你们有更好的方案吗?

    您这种方案的同步性以及可调性比较薄弱,如果您需要相关参考设计请参考第一个问题给您推荐的官方电源辅助设计工具。

  • 好的,谢谢。问题已解决。