工程师你好,
我们选用TPS552892做demo板,输出电压设定为12V,原理图如下所示,电感为4.7uH,IDC为4.5A。
输入电源:KEITHLEY 228S-32-6,负载为电子负载:IT8511。
下图灰色的为第一版layout布局位置和TI 给的demo板位置一致,但并没有在C4、C5、C16、C17之间打很多过孔。
目前上电带负载时,MLCC电容会出现不明显的啸叫,我尝试调整过FSW和SYNC效果并不明显,且在输入不同电压会有1%的输出电压偏移,偏移时啸叫会有明显变化。MLCC选用10uF/50V/1206
请问是否为过孔偏少导致的还是其他原因导致的?下方PCB是修改加过孔后的图也帮忙看一下是否有问题,谢谢
感谢。
TPS552892是否在 PFM 模式下工作? 开关频率将降低并导致可闻噪声。 您是否能够在轻负载下接受 FPWM 模式以避免噪声?