This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25756: 使用BQ25756给48V的锂电池充电,断开USB线后,输入有电压,无法检测到欠压并停止工作,PG灯常亮

Part Number: BQ25756

在使用USB(跳过前级,稳压电源供电也一样)给48V电池充电后,断开输入电源,PG灯一直亮,升压侧的上下MOS有被周期打开,

电池电流反灌到输入VSYS,造成无法识别欠压并停机。

BQ25756充电是由MCU设定的固定电压和电流进行工作的。

当充电电压输入为12V,断开后,VSYS电压则为11.08V左右。

当充电电压输入为9V,断开后,VSYS电压则为8.4V左右。

麻烦TI工程师协助排查下问题,谢谢!

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 感谢支持,问题还没解决,项目比较紧张,还请帮忙多关注一下

  • 感谢您的努力。 我将在本周晚些时候查看示意图并回复您。

    在此期间,我有几个问题可以帮助调试:

    battery电压和充电电流是多少?
    这是否发生在所有battery电压just a few
    是否可以从设备读取寄存器?
    您能否使用示波器测量SW1和SW2?

  • 我正在查看原理图,我有一些建议和想法:

    开关FET具有高VGS阈值电压,但客户具有12V DRV_SUP电源,因此这应该是正常的。
    您能否移除L1上的RC滤波器进行初始测试?
    VAC和VBAT上的电容是多少?
    我建议拆下C25和C87进行初始测试。

  • 1.电池是15串磷酸铁锂,电压是37.5-54V(一般充电时候电压在48-54左右,测试用的电池),电流是0.3-1.1A(是USB快充应用,根据适配器输出决定)

    2.也不是必现的,但大多时候会出现这样的问题。(充电立即移除则不会,9/12/20V输入稳定充电一会后出现现象,出现现象后如果对BQ25756有配置则会退出。正常这个现象可能等20多分钟后会恢复。

    3.可以读取到寄存器。我们看到的充电状态是 Fast Charge,

    4.有测量SW3和SW4(对应您所说的SW1和SW2),SW4波形与栅极波形一致,周期性方波加震荡。 SW3则是平缓的电压波形(11V or 8.4V 类似被滤波后的状态),

    5.另外使用热成像仪测得Q5(MOSFET)温度在58℃左右,其他MOS温度只有20多摄氏度。恢复正常后Q5是没有温度的。

    目前我主观结论是,BQ25756认为有输入,一直在升压控制MOS开关,电流从MOS反灌到输入,所以PG一直检测不到欠压,陷入循环状态了。

  • 是的,

    1.我们使用的高VGS的MOSFET,这个有换过其他型号MOSFET替换,也是一样的。

    2.稍后我将去除L1的RC进行测试,结果稍后回复。

    3.VAC上的电容是1uf+0.1uf在IC侧,总线上电容是22UF,VSYS上有100uF(它与VAC直接是5mR的采样电阻),VBAT上电容是100uF,Pout上电容也有100uF(它与VBAT之间是10mR采样电阻)

    4.我会拆下C25与C87进行测试,但是我认为电池侧的电容关系不会很大,因为我们测试中电池是一直在位的。

    5.还有个很重要的测试信息,出现现象后,我尝试从将输入侧电容进行放电,接入了直流负载仪,它是可以放出100mA左右的电流的,当超过60mA时候,电压才开始往下掉。在100mA时,输入电压跌到4.5V左右,再加大电流就会进入欠压了。

  • 用5mΩ 电阻器更换蓄电池电流感应电阻器是否会改变行为? 蓄电池电流感应电阻器mΩ 为5 μ A。

    感谢您耐心等待。 下周我会回复您,提供更多信息。

  • 还有一件事,可以将引脚17短接到GND吗? 

    可以读取到寄存器。我们看到的充电状态是 Fast Charge,

    充电器是否报告其处于VAC_DPM状态? 

    4.有测量SW3和SW4(对应您所说的SW1和SW2),SW4波形与栅极波形一致,周期性方波加震荡。 SW3则是平缓的电压波形(11V or 8.4V 类似被滤波后的状态),

    如果可能的话,你能给我发送这些图片吗? 

    3.VAC上的电容是1uf+0.1uf在IC侧,总线上电容是22UF,VSYS上有100uF(它与VAC直接是5mR的采样电阻),VBAT上电容是100uF,Pout上电容也有100uF(它与VBAT之间是10mR采样电阻)

    这应该是一个良好的电容量。 

    在100mA时,输入电压跌到4.5V左右,再加大电流就会进入欠压了。

    我不太确定你所说的是什么意思。 您可以改写这句话吗? 

  • 非常抱歉,我们的板子数量较少,目前这个现象被破坏了,一直没有复现,所以很多测试没有办法进行下去。

    可能短时间内无法完成问题的排查。

    这个波形没有保存,现象没有复现暂时没有办法提供。

    这个有记录,REG0x21的值是0x23,VAC_DPM_STAT = 1

    这边的意思是:当该现象发生后,我在输入侧增加电子负载CC模式持续放电接近100mA,尝试将输入电容的电放掉,排除因为电容过大造成故障的可能。如果将增大放电电流,则可以使输入电压跌落。

    这个之前有尝试过,它的表现是一样的,我们更换成10mR是为了提高电流精度。并降低充电截止电流的下限。

  • 您提到VAC_DPM_STAT = 1,这意味着您接近欠压状态。 如果我正确阅读了您的原理图,您不应在大约4 V电压前碰到这种情况,但您的输入电压是12 V,对吗? 您是否为0x08寄存器编程了不同的I2C VAC_DPM? 

    这边的意思是:当该现象发生后,我在输入侧增加电子负载CC模式持续放电接近100mA,尝试将输入电容的电放掉,排除因为电容过大造成故障的可能。如果将增大放电电流,则可以使输入电压跌落。

    如果您用电阻而非恒定电流放电输入电容器,会发生什么情况?

    此外,我很好奇你的STAT1和STAT2 LED发生了什么. 您提到您的PG LED指示灯一直亮起,但STAT1和STAT2会发生什么情况?