Original question:
[参考译文] TPS5450:热性能
TPS5450应用在24V转5V给LED显示屏供电。屏幕开启最大亮度。点10几分钟之后,TPS5450输出异常。因为屏比较热,DCDC也发热,现在考虑与温度相关。请教一下我如何排查,如何解决?
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
芯片内部的热管理机制是什么样的?
异常之后输出电压一直是2V左右。我用风枪吹了一会,拿开风枪一段时间(估计一分钟左右,没特意记)后,再测量5V输出,正常了。
重新上电之后,还会出现
看你描述的现象是芯片过热保护了。
这个芯片有THERMAL SHUTDOWN。
datasheet的下面章节讲述了。
7.3.11 Thermal Shutdown
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5450.pdf?ts=1742953138481&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DTPS5450%2526nr%253D216
另外,芯片下面的powerpad你怎么设计的?
为什么自然冷却之后,芯片输出不能恢复。我用风枪加热之后再冷却,输出会正常?
之前也看TPS5450过热保护的描述来的。如果触发过热保护,温度下降之后,芯片应该自动恢复。
我没明白为什么需要用风枪加热,之后芯片才能恢复。
有点像是卡住了。用风枪加热之后芯片复位了,之后输出正常了。
换过芯片试验测量了吗?是个别现象还是均象。
个别现象。做了5块,只有一块这样。打算分析到具体原因之后,再做处理。
如果不更换元件,有什么检验的方法么?
个别现象就没法确认了,有可能是芯片内部损坏了。
芯片内部损坏了,用风枪加热之后能恢复么?
损坏也分真性和假性的,就像芯片被静电击穿, 有完全损坏的功能丧失的, 也有时而正常时而失灵的。
有什么办法能够确认?如何规避?
1/5 的概率太高了。如果几十万,上百万颗芯片的话。数量还是很庞大的。
那你就需要做一下产品的产品寿命试验,或一些温度循环试验了。