This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28070A: 测试问题

Part Number: UCC28070A

拿UCC28070A做2kW的PFC,测试时可以断开一路的升压电感,只测1路带1KW吗?这样两路合起来就带2KW?可以这样理解吗?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 你好,在使用 UCC28070A 进行 2kW 的功率因数校正(PFC)时,测试时断开一路的升压电感,仅测试一路的输出,这样只是单独验证系统的性能。
    如果你只测试一路升压电感并输出 1kW 的功率,两路的工作状态是完全相同的,并且负载均匀分配。
    理论上你可以得到相应的PFC性能数据。
    由于这个芯片是设计用于双路操作,你得出的数据可以或多或少代表其在满负载下的性能。
    确保测试过程中观察系统的热管理和稳定性。
    在测试过程中,监测输入电流和输出电压,以验证PFC功能是否正常。
    断开一路测试时,确保其他相关参数(比如电流限制、开关频率等)保持在设计范围内。