拿UCC28070A做2kW的PFC,测试时可以断开一路的升压电感,只测1路带1KW吗?这样两路合起来就带2KW?可以这样理解吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,在使用 UCC28070A 进行 2kW 的功率因数校正(PFC)时,测试时断开一路的升压电感,仅测试一路的输出,这样只是单独验证系统的性能。
如果你只测试一路升压电感并输出 1kW 的功率,两路的工作状态是完全相同的,并且负载均匀分配。
理论上你可以得到相应的PFC性能数据。
由于这个芯片是设计用于双路操作,你得出的数据可以或多或少代表其在满负载下的性能。
确保测试过程中观察系统的热管理和稳定性。
在测试过程中,监测输入电流和输出电压,以验证PFC功能是否正常。
断开一路测试时,确保其他相关参数(比如电流限制、开关频率等)保持在设计范围内。