This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于芯片的使能断开,是否可以外部供电

Part Number: TPS7A8400


使用了TPS7A8400这款LDO,目前我不想通过LDO供电,我也不想拆下LDO,是否可以把LDO的EN管脚断开,在LDO的输出口加上我需要的电压给我负载供电?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,理论是可行的,内部有控制FET,Disable下是非导通的。

    需要注意的是确保在LDO输出端施加的电压高于LDO的输出电压时,内部结构不会被损坏。LDO通常设计为不允许反向电流流入。

    如果你在LDO的输出端施加电压,确保提供的电压稳定并在LDO最大额定输入电压范围内。

    为避免有任何潜在的问题发生,最好实际测量验证比较好。