Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5170
Dears,
第一个问题是 如果我们选择的是boost模式,上电瞬间时刻,LV端有12v输入,输出端口HV是没有电压的,而ramp斜坡信号产生的基础是HV电口有电压,而此时ramp信号是0v或者浮空 这个时候芯片内部的pwm信号怎样产生? 驱动信号怎样产生?实际上就是我没太明白 选择boost模式的时候 芯片启动的原理和方式.


第二个问题:无论是buck模式还是boost模式 , RCS这个sensor电阻是不是都是用来感受储能电感中的三角波电流?
第三个问题 RCS的计算公式中的的VDS_dc是指RCS两端的三角波电压VCS中的直流成分吗也就是其平均值? 公式中I_channel_dc是指储能电感三角波电流的直流成分也就是其平均值吗?第二个图的公式"Rcs《=50mV/30A" 分母 是指电感中的平均电流吗?