This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMG1210: PWM模式下,LTspice仿真验证,芯片输出信号HO和LO输出错误

Part Number: LMG1210

在使用LMG1210芯片,利用LTspice进行仿真验证,采用PWM模式,与EPC2035组成半桥buck芯片,PWM为方波信号,此时输出HO和LO输出错误,并不是正常的方波信号,请问这是什么原因?

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    您能否尝试断开仿真示意图上的HS_DAP引脚? 此引脚错误地连接到模型内部的接地可能存在问题。

  • 您好,非常感谢您的回复!我有两个问题:

    1. 我尝试更改过HS_DAP引脚接法,不接会仿真会报错,接地的话输出时序会报错,同时LMG1210datasheet这里显示HS_DAP是接到HS端口,以下是LMG1210datasheet引脚说明和LMG1210_EVM的PCB的schematic连接示意,我确实不知道该如何修改了,还麻烦您解答一下,非常感谢!

    2. LMG1210采用独立模式,DLH接LDO5, DHL通过电阻接地,是否可以HB和HS由外部给电平,然后输出HO控制GaN功率管, 接法如下:

  • 也就是此时我不利用芯片的BST引脚,而是外部在HS和HB之间给一个理想的5V电压源作为自举,这样是否可以行?

  • 您好

    您可以尝试在PSpice中使用模型吗? 我们的模型是在PSpice中使用的。 将模型导入LTspice后可能会出现问题。 HS_DAP连接到真实设备中的HS,但型号存在HS_DAP引脚连接到接地的问题。

    HB可通过外部浮动5V电源供电。