This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMR38020: 电感发热严重,能优化一下降低电感温度吗?

Part Number: LMR38020


以上电路 输入电压48V  输出电压5V最大电流0.6A,平均电流0.3A左右,使用的电感是33uh 额定电流0.99A,饱和电流1A,直流电阻507mΩ    目前电感发热严重,受体积限制电感尺寸只能5mm*5mm*2mm 以下,怎么做能降低电感温度,感谢!!!

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,
    尽量使用DCR更低的电感, 这会显著降低铜损和发热。
    选择铁粉芯或铁氧体芯电感,这些芯材的损耗较低。
    虽然受体积限制,但最好选用额定电流更高的电感,非饱和电感芯材,能更好地承受高电流。
    LMR38020的开关频率是200-kHz to 2.2-MHz adjustable switching frequency
    保持性能和效率的前提下,你可以试试降低开关频率,能减小电感上的损耗和发热。
    增加散热面积,确保电感良好散热。
    保证电感靠近驱动IC,减少输送线路的阻抗,提高热传导效率。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,
    尽量使用DCR更低的电感, 这会显著降低铜损和发热。
    选择铁粉芯或铁氧体芯电感,这些芯材的损耗较低。
    虽然受体积限制,但最好选用额定电流更高的电感,非饱和电感芯材,能更好地承受高电流。
    LMR38020的开关频率是200-kHz to 2.2-MHz adjustable switching frequency
    保持性能和效率的前提下,你可以试试降低开关频率,能减小电感上的损耗和发热。
    增加散热面积,确保电感良好散热。
    保证电感靠近驱动IC,减少输送线路的阻抗,提高热传导效率。

  • 我的输出需求,和我选择的开关频率,还有电感值是匹配的吗?   100K电阻,  33uh电感,    电感小了是否会出现这个问题?

  • 你可以用芯片主页的设计工具,webench 看看,你输入设计参数,看看推荐外围无源器件的值与你的设计值的差异。

    www.ti.com.cn/.../LMR38020