Other Parts Discussed in Thread: TPS61194
故障现象:客户反馈仪表运行中“屏幕无显示”
问题初步判断:初步判断是液晶屏背光异常,造成屏幕无显示。
造成此仪表背光异常的原因:
- 过压保护
根据原理图推算出:保护电压在40V左右,所以此原因排除。
- 过流保护:
硬件背光限流为320mA,液晶背光要求电流典型值为:320mA。实际产品通过软件PWM限制后,最大电流为250mA,所以过流保护原因排除。
分析验证:背光输出不会触发“背光过压保护”和“过流保护”;测试中发现TPS61194芯片输出PWM波形的SW异常。具体如下图:
- 测试TPS61194芯片的SW控制脚波形如下:
初步判单SW波形异常,但是没有找到原因。请配合分析。
备注:背光PWM的调制频率为15kHz。
背光原理图如下: