我需要设计一款PFC电路,输入为交流15V至19V,输出36V直流,最大电流2.5A,不知道用UCC28180是否可以。我试了用WEBENCH工具来设计电路,但是该工具对于UCC28180芯片,只支持46V,不知道UCC28180是否不可以用于15VAC的低压。我也用了SLUC506计算工具计算了相关参数,但是做出电路后无法完成。请问我该怎么设计。能否有相关参考电路或请相关工程师帮助。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要设计一款PFC电路,输入为交流15V至19V,输出36V直流,最大电流2.5A,不知道用UCC28180是否可以。我试了用WEBENCH工具来设计电路,但是该工具对于UCC28180芯片,只支持46V,不知道UCC28180是否不可以用于15VAC的低压。我也用了SLUC506计算工具计算了相关参数,但是做出电路后无法完成。请问我该怎么设计。能否有相关参考电路或请相关工程师帮助。谢谢!
UCC28180可以支持这一点。
你能澄清一下你所说的“无法完成”是什么意思吗?你能分享一下你的原理图吗?
系统没有升压的输出,如果增加输入电压到22V交流,会有升压,但是很不稳定,一直在上下波动
请分享不稳定的波形。
你能提供你的设计计算器文件,其中包含原理图中的元件值吗?我们需要确认组件值是否正确。
https://www.ti.com/tool/download/SLUC506
R3值是多少?不同输入电压下的Vsense电压是多少。
请分享Gate、Isense等节点的波形。