Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54232
电路如图,就是把典型的正电压电路的地和输出做了对偶的互换。
对应的正电压电路(已制板验证,电路可以正常工作)如下图:
是哪个地方有问题?
是不是这个芯片不支持这么用?
如果是,求推荐一款可以既可以做正电源又可以做负电压的芯片,输入24V,输出±15V,电流1A以上就可以,频率要尽量高。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我最近也在做这个芯片,但是不知道那个管脚是调节占空比的,还有就是comp脚是用来做什么的?
可以给我讲解一下吗 谢谢
Hi
这类降压芯片的占空比D=Vin/Vo, 所以当输入输出电压决定了之后,占空比已经决定了,无法通过外部电路来调节,除非你改变输出电压等条件。
comp脚的电压误差放大器的输出,用来接外部补偿电路。
感谢答复,我明白了
仿真时候发现输入电压相同,输出电压不同时,发现comp上的电阻和电容会改变,这是为什?