This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25750: 升降压电路无法正常运行

Part Number: BQ25750

根据BQ25750设计的充电电路,样机调试中发现升级压电路无法正常运行。

电路工作环境设置如下:

电源输入:稳压电源 BQ25750-0403.pdfQB25750测试记录.docx48V,限流5A

RIlim=2.49K,RCHG=10K,RFSW=133K,RFB1=200K,RFB2=11.2K

电源输出接口:浮空

内部寄存器配置(界面默认值)

 以下为上电后BQ25750各管脚测试值

测试点

网络

万用表电压

示波器测试

示波器图片

输入连接器

VAC

47.98

47.58

R135_2

ACUV

1.202

1.145

R138_2

ACOV

1.008

0.95

Q12_G

ACDRV

58.34

57.98

Q12_D

ACP

47.95

47.53

R171_2

DRV_SUP
REGN

5.01

4.94

R155_1

SCL

静态:3.18

动态:脉宽5us
幅度:3.29v
最大值:3.35v
最小值:-0.35v

R156_1

SDA

静态:3.18

动态:脉宽 us
幅度:3.30v
最大值:3.41v
最小值:-0.64v

R157_1

/INT

3.26

最大值:3.27v
最小值:3.12v

LED1_2

STA1

0.03

最大值:0.043v
最小值:-0.1v

LED2_2

STA2

1.77

最大值:1.77v
最小值:1.62v

LED3_2

/PG

0.03

最大值:0.048v
最小值:-0.1v

R161_1

CE

0.01

最大值:0.021v
最小值:-0.122v

Q15_4

HiDRV1

1.503

振铃
周期:1.55 us
幅度:3.43v
最大值:3.25v
最小值:-0.46v

Q17-4

LODRV1

0


脉宽:3.8 us
幅度:5.375v
最大值:
最小值:

D43-2

BTST1

5.16

类似三角波顶端振铃
重复周期:约4ms
三角高点:3.14V
振铃:
周期:1.5us

L3-1

SW1

1.509

脉冲
脉宽:3.8 us
脉充幅度:1.67V
振铃
周期:1.5 us
幅度:3.43v
最大值:3.25v
最小值:-0.46v

L3-2

SW2

1.51

脉冲
脉宽:2.9 us
脉充幅度:1.64V
重复周期:周期不稳定(约8ms左右)

Q18-4

LODRV2

0


脉宽:3.8 us
幅度:5.41v

Q16-4

HiDRV2

10.47


脉宽:3.95 us
幅度:11.7v

D42-2

BTST2

10.5

反三角波,下方有
重复周期:约4ms
三角高点:1.37V
负脉冲
周期:2.9us
负脉冲幅度:1.78v

R137-1

SRP

1.52

最大值:1.53v
最小值:1.35v

R137-2

SRN

1.52

最大值:2.08v
最小值:0.83v

R203-1

FB

0

最大值:403mv
最小值:-365mv

R136-1

FBG

0

最大值:395mv
最小值:-199mv

R153-1

ST

2.88

最大值:3.22v
最小值:2.38v

R151-1

ILIm

0

最大值:241mv
最小值:-334mv

R149-1

ICHG

0.012

最大值:219mv
最小值:-324mv

R147-1

FSW_SYNC

1

最大值:1.24v
最小值:0.74v