BQ24104充满电后,锂电池电压只有4.11V,达不到4.2V,是怎么回事?
我的电路图如下:
走线已经尽可能短了。参数是设置成2A充电。
充4400mah的锂电池组。开始充电前的锂电池的电压是3.6V。
接上充电板后,充电电流是1.85A,电池电压变成3.83V。并进行恒流充电,充满接近40分钟后从恒流转为恒压充电,此时电池电压是4.04V,传感电阻R3两端的电压分别是4.11和4.20。
恒压充电持续了1个小时。
充电结束后,空载测量锂电池电压,为4.11V。
所以问题如下:
1、为什么锂电池电压才4.04V就转向恒压充电了;
2、为什么锂电池充满后电压只有4.11V。