This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24104充不满锂电池

Other Parts Discussed in Thread: BQ24104

BQ24104充满电后,锂电池电压只有4.11V,达不到4.2V,是怎么回事?

我的电路图如下:

走线已经尽可能短了。参数是设置成2A充电。

充4400mah的锂电池组。开始充电前的锂电池的电压是3.6V。

接上充电板后,充电电流是1.85A,电池电压变成3.83V。并进行恒流充电,充满接近40分钟后从恒流转为恒压充电,此时电池电压是4.04V,传感电阻R3两端的电压分别是4.11和4.20。

恒压充电持续了1个小时。

充电结束后,空载测量锂电池电压,为4.11V。

所以问题如下:

1、为什么锂电池电压才4.04V就转向恒压充电了;

2、为什么锂电池充满后电压只有4.11V。

  • 亲;锂电池充电终止电压是4.2V,允许误差1%。从你的测量值看误差0.24%,是合格的(实际上这个误差;包括IC误差和你的测量误差。)。放心用吧,充电量不会有问题。

  • 我的4400MAH的电池,实际上的续航时间跟理论计算的时间差了好多,效率只有60%左右。。。。这个有点离谱额。。

    所以我才想着要找一下到底是什么原因导致的。

  • 4.2V偏差±1%,不是应该是±0.042V吗?也就是说我整定电压范围是:4.158-4.242V。

    但是我实际上充电充满后就只有4.11V,放置1个小时后变成4.09V。这个也正常吗?

  • 亲;充电后;电压略跌,实际上是极化后消失导致的浓度梯度消失而跌落的,略有降落也是正常的。建议充电结束时;电池在不断电下测量电池电压。

    不知道你的电池是锂离子还是三元锂电池,三年以上锂离子电池内阻会比较大,会有充不饱放不尽的问题。