• 话题 39554 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何确保充电器布局符合要求?是否有针对 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 如何确保充电器布局符合要求?是否有关于 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25170: 引脚配置和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25170 该器件可配置为通过使用外部引脚为 1 节锂离子和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21750: 如何在 UCC217xx 和 ISO5x5x 中提高 DESAT 充电电流以缩短短路检测时间?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21750 Other Parts Discussed in Thread: UCC21710 , 对于 SiC 驱动,我们需要缩短短路检测时间! 该值由消隐电容器的容值和内部 DESAT 充电电流固定值 (500uA) 决定 如何在不选择固定小容值消隐电容器的情况下,使用 DESAT 缩短 SC 检测时间,从而为 SiC 应用安全地设计具有 DESAT 检测功能的智能栅极驱动器?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM5141: 环路补偿

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: LM5141 您好,关于 LM5141 测试,我有一些问题。 1.公式 (60) 显示了 Rcomp 的计算方法,该公式是如何得到的?是否有更详细的推导过程? 2. 当电感器过大时,环路将会不稳定,说是斜坡补偿过大导致的。那么该怎么办呢?我需要获取该问题的详细答复。 3. 我对 CCM 和 DCM 之间的级很好奇,您是否可提供任何测试波形或结果?下面是我的一个测试波形,划圆圈的部分令人困惑,能解释一下吗? 测试条件: DEMB 模式 440KHz 输入 8V 输出 3.…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS54A24: 如何降低 Vin 和 Vout 的噪声以及进行测量时的噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS54A24 VIN 和 VOUT 的降噪 可以采取一些措施来降低这种噪声,例如添加启动电阻器或缓冲器、为高频旁路添加输入或输出电容器或添加一些电感滤波。 测量中拾取的噪声 当以全带宽测量输出纹波时,测量技术非常重要。务必实际中在全带宽下进行测量。为了测量输出纹波,必须尽可能减小测量回复,以避免增加噪声。这可以通过进行“尾纤”式测量、使用差分探头或将同轴电缆直接焊接到输出电容器上来实现。证明纹波尽可能接近负载可能也是不错的方法。 如果您想了解更多详细信息…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO , BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25703A: 如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25703A Other Parts Discussed in Thread: BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25171-Q1: 配置引脚和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25171-Q1 问:该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢电池和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的扩展电压范围是多少?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    有时,TI 高侧开关的数据表将包含一个名为“扩展电压范围”的部分,如下所示: “扩展电源电压”仅适用于诸如冷启动(小于最小标称电源电压)和浪涌/负载突降(大于最大标称电源电压)等瞬态条件。该器件只能在“标称电源电压”范围内的直流稳态负载条件下运行。电流限制和短路可靠性等保护功能在额定范围之外不能保证正常工作,并且不支持在“额定”范围之外的稳态条件下运行。在某些情况下,Rds(on) 值将在更广的工作范围内增加,如下所示:…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的浪涌电流限制功能是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45 在某些 TI 高侧开关(例如TPS272C45)中,有一项称为“浪涌电流处理”的独特功能。它是一项基于传统固定电流限制的附加功能。该功能的内容是在器件初始开启期间具有更高的电流限制,而该电流限制的时间 ( tdelay ) 可由用户调节。 请参阅下图,了解浪涌电流限制的表示。在 t delay 之前,电流限制设置为正常电流限制的两倍(实际较高电流限制值因器件而异),并且电流限制恢复到用户随后为正常运行设置的正常电流限制…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    bq25703调试问题 REG0x0B/0A寄存器参数设置不成功、拉低适配器电压 0 已锁定

    1282 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Kargin
  • 未回答

    LM3405调节LED电流的问题 0 已锁定

    1876 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 jie zou
  • 未回答

    BQ27z561是否需要CC Offset 和Board Offset校准? 0 已锁定

    1529 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    TPS92513电感选型 0 已锁定

    2658 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 radarsmile
  • 未回答

    为什么BQ40z80使用bqstudio的advanced comm smb指令模式,向0X4b80写入数据,数据会被写到4B40,两者相差64位 0 已锁定

    8723 视图
    5 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    BQ4050 SBS Command 問題 0 已锁定

    1297 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    bq24610无法充电 0 已锁定

    1283 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    请教隔离反激电源芯片选择 0 已锁定

    1886 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user4824401
  • 未回答

    BQ24610充电指示灯STAT1闪烁 0 已锁定

    5800 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 user5891039
  • 已回答

    TPS61165的CTRL脚接5V不启动,接VIN12V才启动,是怎么回事? 0 已锁定

    3881 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    tps61165 CTRL引脚控制问题 0 已锁定

    3852 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    为什么BQ76940的ALERT引脚一直为高3.3V? ALERT对地510K电阻 470pf电容有的, SYS_STAT寄存器读取为0x80,UV OV SCD OCD OVRD_ALERT DEVICE_XREADY都没有报警,TS1电压1.7V左右,系统应该处于NORMA模式。DSG_ON位写1后,DSG引脚输出12V,1ms的脉冲,打开不了放电MOS。 0 已锁定

    3252 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Annie Liu
  • 未回答

    TPS54329损坏 0 已锁定

    4929 视图
    9 回复
    最新6 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    关于LM3671MF-3.3/NOPB的问题 0 已锁定

    1523 视图
    6 回复
    最新6 年多前
    由 user6074091
  • 已回答

    BQ27426 Chem ID问题 0 已锁定

    2071 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Gary~~~
  • 未回答

    BQ76940第15路电压采集不稳问题请教 0 已锁定

    660 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 vlin
  • 已回答

    TI的最新型电量计是否支持读取电池端的电流 0 已锁定

    1649 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 KW X
  • 未回答

    BQ28Z610为何电池电压只有7.8V,输出却有10.4V,是那里没有设置好? 0 已锁定

    633 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 6049437
  • 已回答

    我试图用USB Interface Adapter配置UCD9222+UCD7242组合,结果输出正确后,烧写FLASH完成。但上电重启后两路电压输出仍为零。 0 已锁定

    1408 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 K C
  • 已回答

    LM74700功能 0 已锁定

    3259 视图
    5 回复
    最新6 年多前
    由 user5921171
<>