• 话题 39554 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LM5050-1: LM5050-1、LM74700-Q1 或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背 MOSFET?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LM5050-1 Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1 , LM5050-2 , TPS2411 , TPS2419 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2410 LM5050-1、LM74700-Q1 或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背连接的 N 沟道 MOSFET? 背景: 理想二极管控制器通常需要驱动单个 N 沟道 MOSFET 来仿真理想二极管。然而,当使用 EN 控制关断 MOSFET 时,反向电流被阻断…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 无线电源 RX 原理图检查清单

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B , BQ51003 此常见问题解答适用于无线电源 RX,例如 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 等。 AC1 和 AC2 请参阅此处有关 C1/C2 计算的文章:e2e.ti.com/.../905132 C1 – 线圈和 AC1 之间的串联电容。当三个电容器并联使用时,ESR 会降低,而效率更高/发热更低。额定电压为 25V。 C2 – AC1/AC2、C2 之间的电容对性能的影响较小…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ51013B: 无线电源 RX 线圈常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ51013B 此常见问题解答涵盖了有关 RX 线圈的一些常见问题。它适用于无线电源 RX,例如 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 等。 应该使用哪种 RX 线圈? 我们建议先使用 EVM 或类似线圈,这是因为同时调试线圈和电路的其余部分可能很困难。当一切正常时,更换新线圈并调整串联 (C1)、并联 (C2) 和 COMM1/2 电容器。 设计接收器线圈不是很容易,您可以修改现有的线圈设计来满足性能要求。使用已知良好的线圈测试 RX,再使用已知良好的…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25790: BQ25790/792/798/672:原理图和布局设计技巧

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25790 Other Parts Discussed in Thread: BQ25792 , BQ25672 BQ25790/792/798/672:原理图和布局设计技巧 BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist.pdf
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM5050-1: 泄漏电流

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LM5050-1 Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2 当输入电源不可用或已断开连接,但电源偏置引脚 VS 通过 OUT 或外部电源供电时,LM5050 的 OUT 到 IN 有大约 -200μA 的泄漏电流。 背景: 当 LM5050-1 用于 ORing(具有两个或更多电源轨,其中一个输入电源已移除、断开连接或不可用)时,泄漏电流会从一个电源流向另一个不可用的电源。图 1 显示了包含两个电源轨的 ORing 应用,其中…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS929120-Q1: TPS929120、TPS929120A、TPS929121 和 TPS929121A 之间有何区别?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS929120-Q1 Other Parts Discussed in Thread: TPS929121-Q1 , 对于汽车照明中使用的 12 通道汽车高侧 LED 驱动器,有几个可用的器件,包括 TPS929120QPWPRQ1、TPS929120AQPWPRQ1、TPS929121QPWPRQ1 和 TPS929121AQPWPRQ1。它们之间有什么区别? TPS929120-Q1 器件有两个可订购的器件型号:TPS929120QPWPRQ1 和 TPS929120AQPWPRQ1…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TLC6C5748-Q1: 如何使用 TLC6C5748-Q1 构建局部调光系统?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TLC6C5748-Q1 如何使用 TLC6C5748-Q1 构建局部调光系统? 如何设计硬件? 如何设计 LED 电路板? 如何将 LED 驱动器与 TCON 连接? TCON 部件号是什么? 如何进行布局?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列 Vin 至 Vout 与充电电流调节之间的关系

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24040 Other Parts Discussed in Thread: BQ24090 , BQ21040 , BQ24050 当电池电压很低时,介于 3V 至 3.6V 之间,充电电流为正常电流 (800mA)。但是,随着电池电压增大,充电电流开始从 800mA 下降到 460mA,在恒压启动时,电池电压远低于 4.2V。 这也适用于 BQ21040、BQ24050 和 BQ24090 系列器件。 BQ2404X 和类似器件是线性充电器,与低压降稳压器相当,为了实现正常运行…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列故障排除技巧、无输出、充电电流低、提前终止等

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24040 Other Parts Discussed in Thread: BQ24090 , BQ21040 , BQ24050 如果我们发现 BQ24040 或类似器件存在问题,您有哪些故障排除建议。 这也适用于 BQ21040、BQ24050 和 BQ24090 系列器件。 器件系列的一些故障排除技巧 如果器件未开始充电,则不执行电池电流检查: 正常运行时,TS 引脚电压需要介于 278mV 至 790mV 之间 确定输入电压低于 OVP 6.6V。 仔细检查 ISET…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列充电完成引脚行为,/CHG

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24040 Other Parts Discussed in Thread: BQ24090 , BQ25100 , BQ21040 , BQ24050 , BQ2404X 系列充电器有一个充电完成引脚 /CHG,用于指示充电正在进行或完成。 但在某些情况下,电池充电已停止(电池无电流),但 /CHG 指示在充电。 在其他情况下,电池正在充电(电池有电流),但 /CHG 未指示正在充电。 这也适用于 BQ21040、BQ24050、BQ24090 和 BQ25100 系列器件。 …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    bq25703调试问题 REG0x0B/0A寄存器参数设置不成功、拉低适配器电压 0 已锁定

    1282 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Kargin
  • 未回答

    LM3405调节LED电流的问题 0 已锁定

    1876 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 jie zou
  • 未回答

    BQ27z561是否需要CC Offset 和Board Offset校准? 0 已锁定

    1529 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    TPS92513电感选型 0 已锁定

    2658 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 radarsmile
  • 未回答

    为什么BQ40z80使用bqstudio的advanced comm smb指令模式,向0X4b80写入数据,数据会被写到4B40,两者相差64位 0 已锁定

    8723 视图
    5 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    BQ4050 SBS Command 問題 0 已锁定

    1297 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    bq24610无法充电 0 已锁定

    1283 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    请教隔离反激电源芯片选择 0 已锁定

    1886 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user4824401
  • 未回答

    BQ24610充电指示灯STAT1闪烁 0 已锁定

    5800 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 user5891039
  • 已回答

    TPS61165的CTRL脚接5V不启动,接VIN12V才启动,是怎么回事? 0 已锁定

    3881 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    tps61165 CTRL引脚控制问题 0 已锁定

    3852 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    为什么BQ76940的ALERT引脚一直为高3.3V? ALERT对地510K电阻 470pf电容有的, SYS_STAT寄存器读取为0x80,UV OV SCD OCD OVRD_ALERT DEVICE_XREADY都没有报警,TS1电压1.7V左右,系统应该处于NORMA模式。DSG_ON位写1后,DSG引脚输出12V,1ms的脉冲,打开不了放电MOS。 0 已锁定

    3252 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Annie Liu
  • 未回答

    TPS54329损坏 0 已锁定

    4929 视图
    9 回复
    最新6 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    关于LM3671MF-3.3/NOPB的问题 0 已锁定

    1523 视图
    6 回复
    最新6 年多前
    由 user6074091
  • 已回答

    BQ27426 Chem ID问题 0 已锁定

    2071 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Gary~~~
  • 未回答

    BQ76940第15路电压采集不稳问题请教 0 已锁定

    660 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 vlin
  • 已回答

    TI的最新型电量计是否支持读取电池端的电流 0 已锁定

    1649 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 KW X
  • 未回答

    BQ28Z610为何电池电压只有7.8V,输出却有10.4V,是那里没有设置好? 0 已锁定

    633 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 6049437
  • 已回答

    我试图用USB Interface Adapter配置UCD9222+UCD7242组合,结果输出正确后,烧写FLASH完成。但上电重启后两路电压输出仍为零。 0 已锁定

    1408 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 K C
  • 已回答

    LM74700功能 0 已锁定

    3259 视图
    5 回复
    最新6 年多前
    由 user5921171
<>