• 话题 39561 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何确保充电器布局符合要求?是否有针对 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 如何确保充电器布局符合要求?是否有关于 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25170: 引脚配置和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25170 该器件可配置为通过使用外部引脚为 1 节锂离子和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21750: 如何在 UCC217xx 和 ISO5x5x 中提高 DESAT 充电电流以缩短短路检测时间?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21750 Other Parts Discussed in Thread: UCC21710 , 对于 SiC 驱动,我们需要缩短短路检测时间! 该值由消隐电容器的容值和内部 DESAT 充电电流固定值 (500uA) 决定 如何在不选择固定小容值消隐电容器的情况下,使用 DESAT 缩短 SC 检测时间,从而为 SiC 应用安全地设计具有 DESAT 检测功能的智能栅极驱动器?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM5141: 环路补偿

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: LM5141 您好,关于 LM5141 测试,我有一些问题。 1.公式 (60) 显示了 Rcomp 的计算方法,该公式是如何得到的?是否有更详细的推导过程? 2. 当电感器过大时,环路将会不稳定,说是斜坡补偿过大导致的。那么该怎么办呢?我需要获取该问题的详细答复。 3. 我对 CCM 和 DCM 之间的级很好奇,您是否可提供任何测试波形或结果?下面是我的一个测试波形,划圆圈的部分令人困惑,能解释一下吗? 测试条件: DEMB 模式 440KHz 输入 8V 输出 3.…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS54A24: 如何降低 Vin 和 Vout 的噪声以及进行测量时的噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS54A24 VIN 和 VOUT 的降噪 可以采取一些措施来降低这种噪声,例如添加启动电阻器或缓冲器、为高频旁路添加输入或输出电容器或添加一些电感滤波。 测量中拾取的噪声 当以全带宽测量输出纹波时,测量技术非常重要。务必实际中在全带宽下进行测量。为了测量输出纹波,必须尽可能减小测量回复,以避免增加噪声。这可以通过进行“尾纤”式测量、使用差分探头或将同轴电缆直接焊接到输出电容器上来实现。证明纹波尽可能接近负载可能也是不错的方法。 如果您想了解更多详细信息…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO , BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25703A: 如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25703A Other Parts Discussed in Thread: BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25171-Q1: 配置引脚和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25171-Q1 问:该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢电池和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的扩展电压范围是多少?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    有时,TI 高侧开关的数据表将包含一个名为“扩展电压范围”的部分,如下所示: “扩展电源电压”仅适用于诸如冷启动(小于最小标称电源电压)和浪涌/负载突降(大于最大标称电源电压)等瞬态条件。该器件只能在“标称电源电压”范围内的直流稳态负载条件下运行。电流限制和短路可靠性等保护功能在额定范围之外不能保证正常工作,并且不支持在“额定”范围之外的稳态条件下运行。在某些情况下,Rds(on) 值将在更广的工作范围内增加,如下所示:…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的浪涌电流限制功能是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45 在某些 TI 高侧开关(例如TPS272C45)中,有一项称为“浪涌电流处理”的独特功能。它是一项基于传统固定电流限制的附加功能。该功能的内容是在器件初始开启期间具有更高的电流限制,而该电流限制的时间 ( tdelay ) 可由用户调节。 请参阅下图,了解浪涌电流限制的表示。在 t delay 之前,电流限制设置为正常电流限制的两倍(实际较高电流限制值因器件而异),并且电流限制恢复到用户随后为正常运行设置的正常电流限制…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    TPS54360上电Vin烧毁 0 已锁定

    3670 视图
    7 回复
    最新7 年多前
    由 Iven Su
  • 未回答

    用BQ25895并联充电时,sys系统能否并联输出? 0 已锁定

    1316 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 user5065612
  • 未回答

    AM3358和TPS65217电压跌落问题 0 已锁定

    11765 视图
    11 回复
    最新7 年多前
    由 Iven Su
  • 未回答

    TPS2051BDBVT芯片使用问题 0 已锁定

    2558 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 Iven Su
  • 未回答

    利用XC6206-2.5给CD74HC125供电,当CD74HC125使能OE端电压(5.2V)超过电源电压(2.5V)时,LDO输出会被抬升至4.5V左右。 0 已锁定

    1237 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    在WEBENCH提供的TPS92691推荐设计Vin为何要添加电阻和电容? 0 已锁定

    1882 视图
    4 回复
    最新7 年多前
    由 John Henry
  • 建议的答案

    请教LM3404的几个问题 0 已锁定

    946 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 user3676350
  • 未回答

    请教一下大家,BQ27542-G1中几个参数的定义和更新方式 0 已锁定

    2408 视图
    4 回复
    最新7 年多前
    由 Hugo Zhang
  • 已回答

    LM5010的输出SW、电感前端有很高的震荡,是什么造成?电路原理参考规格书的. 0 已锁定

    4348 视图
    8 回复
    最新7 年多前
    由 user5283507
  • 已回答

    TL4242输出电流不足的问题 0 已锁定

    3262 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    TPS23751PWP 4 类 PoE 反激转换器 (12V@2.125A) 参考设计,在测试的时候没有12V输出 0 已锁定

    1792 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 qiaoyang lin
  • 未回答

    求购原装EV2300,或者对苹果电池校准有研究的人联系 0 已锁定

    656 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    MCU 与 78350-R1 通讯问题? 0 已锁定

    3740 视图
    10 回复
    最新7 年多前
    由 BMS
  • 未回答

    LM2735x的VFB异常升高到1.4-1.5V?(重新编辑) 0 已锁定

    5365 视图
    9 回复
    最新7 年多前
    由 user3944605
  • 已回答

    TPS2491按照EXCEL表格设计后,空载能带载,但是满载启动,不能带载。请问什么原因?谢谢。 0 已锁定

    3130 视图
    10 回复
    最新7 年多前
    由 user4370734
  • 未回答

    BQ25895充电有ZZZ的声音 0 已锁定

    564 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 KW X
  • 未回答

    关于TPS568215的PWM控制模式的疑问 0 已锁定

    3011 视图
    7 回复
    最新7 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    从理论角度分析14030输出电压随负载电流增大,而明显降低 0 已锁定

    2784 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    使用65251产生1.2V、1.8V和3.3V电压,在芯片带载后输出电压降低,分别为0.6V、0.4V、0.05V,测量电感前端波形异常 0 已锁定

    5461 视图
    10 回复
    最新7 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    LM2596可以输出大电流,但是如果持续输出然后输出电压就降到3V左右,要重新上电才能恢复,是什么原因呢 0 已锁定

    10124 视图
    8 回复
    最新7 年多前
    由 Vental Mao
<>