39485 个讨论
常见问题
[FAQ] 故障日志已满时会发生什么情况?UCD90xxx
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90320 、 UCD90320U 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 当故障日志已满时,有三种可配置的行为: 停止记录新故障。 使用 FIFO 模式,即最旧的日志将被最新的日志覆盖。 保持前一半数量的日志不变;只有后一半的日志处于 FIFO…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 当电路板连接到新计算机时,为什么 GUI 不显示电源轨、GPI 或 GPO 的正确名称?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 电源轨、GPI 和逻辑 GPO 的名称存储在本地 PC 中,而不是存储在相应的器件中。因此,将电路板连接到新 PC 时,不会自动传输这些名称。必须在导入项目时启用名称选项来完成名称的传输,如图 27 所示。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 什么是快速 GPI 以及如何启用它们?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 UCD90xxx 系列具有八个可实现更快响应的可中断 GPI(GPIO1 至 4、12、16、17 和 18)。这些 GPIO 引脚必须按表 3 所示进行定义以启用中断特性。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 是否可以对“引脚选择电源轨状态”(PSRS) 使用三个以下的 GPI?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的,PSRS 最多支持三个 GPI。当用于 PSRS 的 GPI 数量少于配置的 GPI 数时,应根据配置的 GPI 数量启用所有支持的状态,并根据用于 PSRS 的 GPI 数量来配置状态。例如,配置三个 GPI,但只有第一个 GPI 用于 PIN PSRS。必须启用所有八个状态,将所有偶数状态配置为与状态…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么在实际测量结果为 2.1V 时 GUI 显示 0V?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 每个监控电源轨都有其“Vout Exponent”设置,此设置限制了器件应返回的最大电压。确保“Vout Exponent”设置为适合相关应用的值。选中“Set for Me”复选框后,GUI 会根据您的输入自动设置“Vout Exponent”。…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么在实际测量结果为 0V 时 GUI 显示 0.2V?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 UCD90xxx 的某些监控引脚对于监控下限有一个小限制:它们无法检测到低于 0.2V 的电压。任何低于 0.2V 的电压都报告为 0.2V。使用引脚时,请考虑到这一点。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] UCD90xxx 系列是否支持电压裕量调节?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。UCD90xxx 系列采用 PWM 方法进行电压裕量调节。与 DAC 方法相比,PWM 方法可提供更佳的分辨率和电流驱动能力。当不被裕量调节功能使用时,PWM 引脚可用作 GPIO 引脚(UCD90240…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] UCD90xxx 何时开始电源轨的裕量调节?
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅在所需的电源轨达到 POWER_GOOD 阈值并且启用了裕量调节命令时,UCD90xxx 才会开始裕量调节。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 是否有任何有关裕量调节功能的应用手册?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。TI 提供了以下关于设计电压裕量调节的应用手册: 设计 UCD90xxx 电源序列发生器和系统管理器的电压裕量调节电路 (SLVA845) UCD90xxx 电压裕量调节电路设计工具 (SLVC676) 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 如果电路板上已经有 PMBus 主机,是否仍需要用于 Fusion GUI 的 PMBus 连接器?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 虽然 PMBus 连接器是可选的,但始终建议使用这种连接器来连接 Fusion GUI。可能需要使用此连接器对器件进行编程。当需要调试电路板和调整配置时,此连接器也会非常方便。与模拟器件不同,UCD90xxx 可让您充分了解器件的内部状态。它可以帮助您分析复杂的时序逻辑并快速找出问题。 有关更多常见问题解答…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
TPS65182B
0
已锁定
1282
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
Johnsin Tao
已回答
关于tps65182b的powerpad 是否接地的问题,很重要
0
已锁定
1347
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
Jie Li24
未回答
求救求指导 UCC28019 不工作
0
已锁定
1790
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
Johnsin Tao
未回答
请帮忙解答下关于元器件功能框图的疑问?
0
已锁定
1513
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
Johnsin Tao
未回答
LM5020 单路隔离变压器选择
0
已锁定
1808
视图
6
回复
最新
8 年多前
由
changyu yang
未回答
bq2057C充电指示错误
0
已锁定
384
视图
0
回复
已开始
8 年多前
由
user4466095
已回答
BQ27510-G3 Learning Cycle 充电充满,FC不置位
0
已锁定
2097
视图
5
回复
最新
8 年多前
由
Gary~~~
未回答
买到假货tps53355 损失惨重,几十万
0
已锁定
4415
视图
7
回复
最新
8 年多前
由
behold
未回答
bq27510-g3在sleep模式电流过大
0
已锁定
2371
视图
7
回复
最新
8 年多前
由
shuai shao
已回答
BQ78350R1+BQ76930电流校准不通过
0
已锁定
939
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
Cheng.W
已回答
bq34z100g1学习成功后按要求导出bqfs文件后烧写到其他芯片max error显示100%是否正确?
0
已锁定
1066
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Cheng.W
已回答
请问bq34z100g1学习成功后Ra Table的更新后值的含义是什么?
0
已锁定
1050
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Cheng.W
已回答
关于BQ76PL455A-Q1堆叠的问题
0
已锁定
1457
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Cheng.W
未回答
BQ20Z45放电短路恢复时间不能按设置进行
0
已锁定
1211
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Cheng.W
已回答
bq40z60是通过SMbus下载程序吗?
0
已锁定
589
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Cheng.W
未回答
BQ27510-G3 Learning Cycle
0
已锁定
1640
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
answer
未回答
用BQ40Z60做电池管理,不用bq294700做电源过压保护可以吗?
0
已锁定
938
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
Hugo Zhang
未回答
我的单节电池电压范围是3.7-4.2推荐一个电池过压器件,类似于BQ29700?谢谢!
0
已锁定
1254
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
Hugo Zhang
未回答
bq76940 DSG_ON打开后需要重新上电才生效 怎么解决?
0
已锁定
6226
视图
12
回复
最新
8 年多前
由
tejing fu
未回答
单节18650电池充放电IC推荐
0
已锁定
487
视图
0
回复
已开始
8 年多前
由
XC
<
>