• 话题 39496 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 是否可以使用 RESET 引脚对电源轨执行关闭时序?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 不可以。与模拟器件不同,UCD90xxx 的 RESET 引脚会突然复位其数字内核。所有 GPIO 引脚立即进入高阻抗状态,而所有 FPWM 引脚立即进入驱动低电平状态。此过程不会执行时序。此外,在释放 RESET 引脚时,该器件在开始工作之前至少需要 20ms 的初始化时间。 对电源轨执行关闭时序的正确方法是使用…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] MON 引脚上是否需要去耦电容器?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 建议在 MON 引脚上使用去耦电容器。MON 引脚是 ADC 通道。内部没有滤波功能可以对 ADC 样本求平均值。因此,需要使用去耦电容器来消除电源轨纹波电压。此外,如果使用电阻分压器来降低电压,则添加去耦电容器可以降低输入阻抗并提高 ADC 采样精度。去耦电容值的合理数字为 100nF 至…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 使用高开关频率转换器会影响更高负载下的效率吗?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS628512 问:我希望更大程度降低解决方案的尺寸,但我担心选择高开关频率直流/直流转换器会影响电源的效率。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2663: TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2663 问:TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2660: TPS2660 是否可用于保护负电压轨

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2660 Other Parts Discussed in Thread: TPS23523 , LM5068 , LM5067 问:TPS2660 是否可用于保护负电压轨?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为需要大输入电容的 FPGA 供电

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:在为通常需要大输入电容的 FPGA 供电时,如何确保器件的环路稳定性?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 需要有关 TI 降压转换器的多功能引脚及其应用的更多信息

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS62800 , TPS62865 , TPS62864 问:多功能引脚的优势是什么,如何使用多功能引脚(对于 TPS62864/6/8/9 为 VSET/VID,对于 TPS62865/7 为 VSET/MODE,对于 TPS62800/1/2/6/7/8 为 VSEL/MODE)实现理想的应用设计?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 是否保存了所有与 BSR-LV 相关的应用手册的索引?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:我有兴趣了解更多有关 BSR-LV 转换器的技术内容
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 如何理解 SW 节点的绝对最大额定值?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:在我的应用中测得的 SW 节点波形似乎超出了数据表中所述的 SW 节点电压额定值。我可以做什么?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] SOT23 和 SOT563 封装的热性能有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:某些 TI 转换器采用 SOT23-5、SOT23-6 和 SOT563 封装。为应用选择合适的器件时,在热性能方面需进行哪些权衡?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    LM2841YMK-ADJEV: LM2841Y在工业场景下,上电24V后芯片就会烧掉 0 已锁定

    533 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ79616: 示例代码 0 已锁定

    413 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    bq30z55-R3外部均衡电路 0 已锁定

    436 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS650332-Q1: 关于故障项检测问题 0 已锁定

    397 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS61088: 输入电压是7.4V-8.4V ,输出12V 运行一段时间芯片就烧了,这是什么原因? 0 已锁定

    780 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS5430: 关于TPS5430DDAR输入12V转5V电路无法成功输出5V的问题 0 已锁定

    5058 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    BQ34Z100-G1: BQ34Z100G1 SOC出现102%和116% 0 已锁定

    820 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 已回答

    BQ25723: BQ25723如何显示电池电量? 0 已锁定

    544 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    BQ76200: CHG,PCHG,DSG 不受控,直接输出VBAT 0 已锁定

    783 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS4811-Q1: 客户测tps4811的时候的波形,过流保护关断出现了大约-60v的负压,驱动电压是12v,过流值0.8a,设置保护值0.5a,请帮忙看下,多谢! 0 已锁定

    458 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TPS61178: 纹波大,250mV,如何解决 0 已锁定

    569 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eric Ba
  • 未回答

    BQ40Z50: BQ40Z50用I2C度取问题 0 已锁定

    902 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TPS922055DRRREVM: TPS922055的反馈COMP的外接的电阻电容的值,规格书中没有提供典型参考值和提供计算依据公式,请问我如果使用输入为35V,驱动6个LED灯3A-4A,功率电感取10uH,请问反馈COM的取值多少合适,可以有效抑制过冲 0 已锁定

    716 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    LMR43610-Q1: 是否有bypass功能? 0 已锁定

    542 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    PMP7282: 该参考设计中MOS管并联问题 0 已锁定

    509 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    TPS92390: LED点亮时,I2C一直返回NACK 0 已锁定

    919 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    BQ25798: BQ25798在太阳能电压慢慢爬升过程中起不来 0 已锁定

    3674 视图
    18 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    LM3481: LM3481内部已经集成了软启动的功能,为什么推荐电路里面还要添加D4和D5呢 0 已锁定

    504 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TIDA-010080: Auxiliary power supply 0 已锁定

    361 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    UCC28740: 关于芯片的FB脚的两个电阻以及VS的两个电阻 0 已锁定

    1073 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
<>