• 话题 39554 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 2021 年第 1 季度模拟设计期刊新文章

    Annie Liu
    Annie Liu
    用于汽车后灯的大功率、低成本、离散线性预调节器 作者:系统工程师 Michael Helmlinger、应用工程师 Marcoo Zamora 和现场应用工程师 Olivier Mellin 下载 (PDF, 558KB) 使用三级降压开关充电器将功率密度最大化 作者:电池充电器应用工程师 Jeff Falin 和成员组技术人员、工业电池充电器系统经理 Alvaro Aguilar 下载 (PDF, 558KB) 使用 48V 汽车系统实现低噪声电气化 作者:应用工程师 Marshall…
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ25601:BQ2560x 常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ256XXSW-LINUX 1. STAT 在 BAT 未连接时闪烁 该器件没有电池检测功能。当电池未连接且默认启用充电时,该器件会尝试将 VBAT 调节为充电电压(VREG,默认为 4.208V),然后终止充电。经过一段时间后,VBAT 将降至充电阈值以下,该器件会再次将 VBAT 充电至充电电压 (VREG)。因此,充电器状态显示的是正在充电和充电完成之间的状态,此外 STAT 引脚会闪烁。这也会产生较高的 VSYS 纹波。如果通过…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ25150:BQ25150 和 BQ25155 差异

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25150 , BQ25155 器件型号: BQ25150 主题中讨论的其他器件: BQ25155 特性 BQ25150 BQ25155 PMID 调节 不支持。VIN 直通至 PMID PMID 可调节,并可通过 I2C 进行编程。 默认电压为 4.5V VINDPM 在 4.6V 默认电压下启用 默认禁用 IMAX 支持 不支持(将 BOM 减少 1 个电阻器) …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ24296:BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M , BQ24296 请参阅以下文档,了解 BQ2419X 系列最常用器件(如 BQ24296、BQ24296M 等)的原理图审阅和 PCB 布局设计提示。其他 BQ2429X 器件是类似的,可参阅列出的文档。 外部元件的选择可以是“必需”或“可选”: 必需 - 对正常运行绝对必要的元件 可选 - 可选元件 使用这些信息,客户可以根据自己的应用减少外部元件,并根据此文档进行原理图审阅…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] UCC21520:栅极和源极与 0V 接地层之间的并联电阻

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: UCC21520 问:我看到栅极和源极之间有一个 10 千欧的电阻(请参阅 tidue55b.pdf 随附图片中的 R14 和 R12),但我不明白这里为什么要有电阻。因为那里没有 MOSFET,所以我猜是为了测量目的。 我针对 UCC21520 使用 +15V、-5V 双路输出配置。 第二个问题是,COMA (S1) 或 COMB (S2) 中的接地层是否有助于降低 MOSFET 从 OUTA 或 OUTB 至源极的栅极走线噪声…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] LM25118:为什么在输入电压低于 4V 时无法运行?

    Annie Liu
    Annie Liu
    问:我的客户在其系统中使用了此器件,他们使用低至 3.5V 的输入电压, 但他们目前发现,当输入电压低于 4V 时,我们的器件就会关断。 下面是他们的电路,请告知我们需要修改哪一部分。 答:该器件需要 5V 的初始启动电压。如果未满足,则 VCC 上的电压可能不会超过 UVLO 阈值电压 3.7V
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] TPS650864:如何处理未使用的稳压器/电源轨?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS650864 问:TPS650864 具有多个默认设置选项(可订购器件型号),但它们通常不是给定设计的理想搭配。 如果我不想在某个特别订购的 TPS650864 中使用由 OTP 序列启用的稳压器,该怎么办? 示例: 如果我想使用 TPS6508641,但我不需要 BUCK3 为我的 DDR 供电,DDR 由一个单独的芯片供电。我该如何处理 BUCK3? 答:对于起动器,如果 OTP 设置未启用稳压器,则请遵循 TPS65086x…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] 使用 TPS929120-Q1 在 5 分钟内设计汽车动画照明

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS929120-Q1 , MSP430F5529 器件型号: TPS929120-Q1 用户可以使用 TPS929120-Q1 实现什么 现在的动画尾灯,如顺序转向灯和迎宾/告别灯越来越受欢迎。不同的 OEM 具有多种要求,例如非板载通信、非板载 LED 驱动器、失效防护模式等。 TPS929120-Q1 专用于具有智能总线控制和像素控制的汽车动画照明。通过使用 TPS929120-Q1 ,用户可以实现平台动画照明设计,从而轻松满足各种…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] TPS546D24A:USB 转 GPIO 转换器是否具有内部上拉功能?多大电阻?多大电压?

    Annie Liu
    Annie Liu
    器件型号: TPS546D24A TI USB 转 GPIO 接口转换器确实包含内部上拉到板载 3.3V 电源电压的功能。 上拉电阻值可通过 4 个电平进行选择,通过 FUSION GUI 中“TOOLS”菜单下的“USB Adapter Settings”选项进行设置 分别是: 开漏(无内部上拉) 2.2 千欧 1.0 千欧 688 欧姆(2.2 千欧与 1.0 千欧并联) 如果我希望能够使用电路板上的 TI USB 转 GPIO 接口转换器…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] CCS/LP5036:如何在五分钟内掌握 LP50xx 器件?请提供 LP5009、LP5012、LP5018、LP5024、LP5030、LP5036 器件的快速入门指南。

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: LP5036 , USB2ANY 器件型号:LP5036 工具/软件:Code Composer Studio 问题 1:将 USB2ANY 模块连接到 LP50xx EVM 时,正确的方向是什么? 图 1 显示了将 USB2ANY 模块连接到 LP50xx EVM 时的正确方向。请注意蓝色块中标记的部件。有关 LP50xx EVM 硬件设置的更多详细信息,请参阅相应的用户指南。我在此处提供了一个链接,用于下载 LP5024 的用户…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    BQ25150手动开关 0 已锁定

    1123 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user1236858
  • 未回答

    LM3409MY阵列电路 MOS和续流二极管发热严重 0 已锁定

    2722 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 user5884960
  • 未回答

    求助,BQ28Z610 电量监测计 pack+通电激活需要烧录固件才能使用么? 0 已锁定

    897 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 qingning
  • 未回答

    tps53353只能带负载10A左右 附输出波形纹波和LL波形 0 已锁定

    1721 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 tang jiun
  • 未回答

    BQ4050 DSG引脚输出只有0.5V 0 已锁定

    2963 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 user1897790
  • 未回答

    BQ24157 safety timer 是否可以disable或者出现的时候自动恢复 0 已锁定

    2028 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 Magic
  • 未回答

    TLC5916驱动程序 0 已锁定

    1427 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user3877568
  • 未回答

    bq24072是否有电源输出控制引脚? 0 已锁定

    1618 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Else
  • 未回答

    AC220v 到DC12V, 大约20W左右,性极佳比很高的方案,需价格好的方案。 0 已锁定

    963 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    stm32f410 + DRV8834 控制2相4线 步进电机 不转动 0 已锁定

    3571 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user6137916
  • 未回答

    关于BQ76940的休眠异常问题 0 已锁定

    1343 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    bq34z100-g1生成Golden Image后操作问题 0 已锁定

    575 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    关于BQ25700+bq40z50问题 0 已锁定

    678 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    LM25119 24V输入18V40A输出,现在需要电流增加到80A,如果用两组25119实现会出现输出不同步,怎样解决同步的问题? 0 已锁定

    2756 视图
    9 回复
    最新6 年多前
    由 mac889
  • 未回答

    基于UC3843的2W反激式电源如何做到初次级和管壳之间2500V AC隔离电压? 0 已锁定

    1285 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    LM3409HV工作频率上不去 0 已锁定

    2037 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 KW X
  • 建议的答案

    LM2611输出电压调节? 0 已锁定

    8732 视图
    13 回复
    最新6 年多前
    由 user5954005
  • 未回答

    求推荐一款350mA,28V的LED驱动芯片,输入电压是12V的,带调光 0 已锁定

    2395 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 radarsmile
  • 未回答

    State-of-Health 0 已锁定

    563 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    急急急!!!使用BQ34Z100-G1的新电池组,静置一段时间,CYCLE_COUNT会增加的问题 0 已锁定

    1735 视图
    5 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
<>