• BQ76952: 断开VSS后采样电阻失效

    Part Number: BQ76952

    BMS使用BQ76952进行电芯电压采样,AFE的VSS和DSP的GND工地后连接到BAT-上,BAT-上连接有FUSE,当BMS开机正常工作时突然断开FUSE,下图中的红色采样电阻均会失效,阻抗变大。

    请问为何在BAT-断开后采样电阻会失效?

  • BQ76952: OTP数据是否可以被读取

    Part Number: BQ76952

    请问写入OTP数据之后,是否可以读取OTP中的数据?如果可以,具体如何读取,以及可以多次读取嘛?谢谢

  • BQ76952: Cell Voltage Measure issue

    Part Number: BQ76952

    各位先進好
    我在BQ76952 遇到了一些問題
    我在量測14 Cells的電池,發現到總是有幾個cell
    讀取數值的與實際上量測有不少的偏差,不知道是不是線路上有問題,再麻煩各位幫忙解惑,感謝

  • BQ76952: OTP Programing Problem

    Part Number: BQ76952

    各位先進好

    小弟目前在BQ76952 的OTP programing 遇到一些問題

    在以下的指令操作 REG 1 可以從預設的0V 變更至3V ,但是OTP部分好像沒有寫入,重新上電後,預設的電壓還是0V 沒有變更至3V,不知道OTP的command 該如何去實現,再麻煩幫忙,感謝

    10 3E 90 00  (Enter CONFIG_UPDATE mode)

    10 3E 37 92 01   (Write REG0 Config address 0x9237…

  • BQ76952: 关于BQ76952放电过流保护恢复方式设置

    Part Number: BQ76952

    HI,IT工程师们!

    BQ76952我想配置放电过流保护必须充电恢复,请问需要如何配置?目前看了好像只能设置延时恢复

  • BQ76952: BQ76952的IC的参考接地是以哪里为参考接地?

    Part Number: BQ76952

    参考TI提供的BQ76952的应用参考图纸,发现芯片的GND是接到了B-端,我对此有个疑问:

    1、BQ76952芯片的GND是接到B-还是接到VC0?如果接到B-,尤其是大电流的时候,最低电芯的负极到PCB板的负极,会有一个压差,这个是否允许,可能的影响是什么?

    如果是把GND连接到VC0,但是从推荐图纸上,又看不到有这种推荐?

    2、如果是放到B-,在PCB板上看,GND是靠近接电芯位置,还是靠近电流采样电阻的位置?

  • BQ76952: 在所有采样线都连接好后,通过开关控制AFE的BAT+的通断时,会偶发出现VC16和的100Ω滤波电阻被烧坏

    Part Number: BQ76952

       开关U7开启时,偶发性会烧坏VC16,VC15滤波电阻,有出现相关问题吗?可能是什么原因呢?

  • BQ76952: Cell balancing Related questions

    Part Number: BQ76952

    想請問一下BQ76952 如果要做Cell balancing
    該如何去下subcomand 


    目前直接命令的0x14~0x32 [Cell 1-16 Voltage measure] 是可以正常運作的,但是子命令的部份
    嘗試過幾次都沒法確認正常運作 

    ex:

    10 3E 90 00  (Enter CONFIG_UPDATE mode)

    10 3E 3D 93 32 (Write Cell Balancing Config:Cell Balance Min Delta…

  • BQ76952: TS2引脚作为唤醒引脚时,shutdown后无法维持高电平

    Part Number: BQ76952

    在测试SHUTDOWN唤醒功能时,使用RST_SHUT引脚上拉1s以上进入了shutdown模式,但当关闭板子上的其他电源时,AFE的TS2引脚被下拉的很低导致触发唤醒功能。但隔了一夜再次测试发现又恢复正常了,任何地方都没有动过,也没有重新下载过程序。请问这是什么原因导致的呢?

    昨日:测量图片POW_EN是BMS的辅源,

     图一:昨日总览图

     图二:昨日局部图

    今天: 图三:今日总览图

     图四:今日局部图

  • BQ76952: 拉高RST_SHUT脚,导致开管响应时间变长问题

    Part Number: BQ76952

    在每次收到开MOS管命令前,先拉高RST_SHUT大约50ms (或小于50ms)后,再发送开MOS管命令,一般在200ms就能把MOS管开启,但是偶尔有超过1000ms 才把MOS管开启;想请教下这次为什么开管这么慢?

    如果在拉高RST_SHUT脚时,此时与I2C进行通信,此时通信有机率会发生错误,当这种情况经常发生的时候,会不会造成开启MOS管时间变长? 

  • BQ76952: 过低温保护的温度 如果是 负数如何设置?

    Part Number: BQ76952

    在设置温度保护时,温度小于0℃要如何设置?给个列子

  • BQ76952: bq76952学习

    Part Number: BQ76952

    请教一个问题,就是在打大电流放电结束后,负载断开了,仍然能检测到电流是,持续很长一段时间,是什么原因导致的呢?如下图

  • BQ79652-Q1: BQ79652

    Part Number: BQ79652-Q1

    BQ7695202的REG1和REG2可以直接连接到一起吗,如果不能会有什么影响吗,如果可以REG1和REG2两个同同时有47~80mA的电流,并在一起带负载的能力会翻倍吗

  • BQ77216: BQ77216与BQ76952同时接一个电阻盘,会导致BQ77216触发二级过温后恢复

    Part Number: BQ77216
    Other Parts Discussed in Thread: BQ76952,

    BQ77216与BQ76952同时接一个电阻盘,会导致BQ77216触发二级过温后恢复,反复在触发恢复,这是为什么

  • BQ76952: 关于I2C时序的请教

    Part Number: BQ76952

    如图,是BQ76952规格书I2C的接口时序图。请问箭头处的取值应该按10%-90%,还是20%-80%,还是30%-70%就可以。tHD:DAT、tSU:DAT、tr、tf等取值是否都一致。如果按照20%-80%或者30%-70%会有什么问题?

  • BQ76952: EMC Test(RS-Radio Sensitivity) failure

    Part Number: BQ76952
    Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

    In Radio Sensitivity test ,we found the voltage collect is failure. In fact, the cell voltage is 3.6V, but the AFE voltage collect is 4.4V,the test frequency band is 80 MHz.

  • BQ76952: BQ76952芯片反接问题

    Part Number: BQ76952

    目前使用的BQ76952芯片,在充电器反接过后,发现芯片的电压被拉低,导致PMOS使能管脚电平被拉低2V左右,此时PMOS处于开关的临界区域。

    经过排查:发现芯片的PACK和LD管脚存在漏电。后续增加了二极管后不漏电流,但是会导致短路保护锁定状态时mos管损坏。

    那么这个BQ76952充电器反接,硬件电路应该怎么处理

  • BQ27Z746: EV2400与上位机连接断开

    Part Number: BQ27Z746
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ76952

    连接好好的,突然就与BQstudio断开连接了,显示找不到免费的通信适配器,请各位大佬指点一下这是什么原因呢!难道是因为电脑主机供电不足,导致EV2400断开了嘛?

  • BQ76952: BQ7695202 I2C通信不成功,能够满足通信成功的BQ7695202最基本的电路参数配置是什么样的呢?

    Part Number: BQ76952

    BQ7695202 I2C通信不上,一直返回NAK,或者偶尔能够ACK;通信及其不稳定;I2C速率是否必须设为标准的400kHz?能够满足通信成功的BQ7695202最基本的电路参数配置是什么样的呢?

  • BQ76952: 开启了预放功能,如果触发保护,保护恢复后,PDSG会先开启么

    Part Number: BQ76952

    开启了预放功能,如果触发保护,保护恢复后,是直接开放电MOS,还是先开预放,再开放电MOS呢

  • BQ76952: 温度模型

    Part Number: BQ76952

    Dears,

    我们正在参考TI 文档ZHCABZ9做不同型号NTC得温度采样,用到了两个不同的NTC,分别使用用TS1和TS2,采样都配置为上拉10KΩ,在采用18KΩ的时候,温度能正确读出来,采用180KΩ的模型时,得到的温度不正确,采用自己的温度模型时,温度也能读出来,配置如下,目前未注释掉的是用18KΩ模型的代码,可以读到正确的温度数据;想请教下在同一系统中使用两种不同NTC,在上拉电阻都选择18KΩ上拉情况下,同时使用内部18KΩ和180KΩ的温度模型应该怎么配置…

  • BQ76952: REG1引脚3.3V输出纹波

    Part Number: BQ76952

    您好,

        请问pin35REG引脚输出3.3V时的纹波是多少

  • BQ76942: 用DDSG管脚进行温度采样,超过110℃高温采样误差较大

    Part Number: BQ76942
    Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
    用BQ76952进行NTC温度采样时,发现管脚在低温时采样精度正常无差异,高温时DDSG管脚采样偏差较大,怀疑是500Ω电阻问题。提问

    拓扑图中的500Ω电阻精度是多少,最大偏差值是多少

  • BQ76952: 充电高温保护后提示有充电电流

    Part Number: BQ76952

    hi请教一个问题,bq76952充电高温保护后提示有100mA充电电流,充电MOS已经关闭了。实际没有进行充电了。还提示有电流,待温度将至40℃后,电流消失了,可以正常进行充电放电。请问一下,这个是什么原因呢?

  • BQ76952: 有关BQ7695204PFBR技术咨询

    Part Number: BQ76952

    你好,

          BQ76952内部自带过温保护吗?超过温度芯片会做何动作?目前遇到的问题是:环温75°时,AFE停止采样。请帮助协助解答一下,谢谢!

1 2 3 4 5 »