在www.ti.com.cn/.../tmdxevm5515看的TMS320C5515-EVM的介绍。
其中硬件详细信息中写的是:
该 EVM 的所有内容包括:
- C5515 DSP 评估板
- Code Composer Studio™ IDE 修订版 4.0
- 带有原理图的技术参考手册
- USB 电缆
- 通用电源
- AC 电源线订购信息:TMDXEVM5515 包含标准的美式、英式和欧式电源线,当前售价为 395 美元。
- TMS320C5515 定点低功耗 DSP
- 嵌入式板载 JTAG 仿真通过 A 到微型 B USB 线缆实现了即插即用功能,并且与外部 JTAG 仿真接口兼容
- TLV320AIC3204 32 位可编程低功耗立体声编解码器
- OLED 彩色 LCD 显示屏(128x128 像素)
- 立体声线路输入 (2)/输出 (1)、耳机输出 (1) 和麦克风输入 (L/R)
- 集成闪存和移动 SDRAM
- I2C 和 SPI EEPROM
- 高速 USB 2.0 从属端口
- MMC/SD 插槽、CE-ATA 连接器、RS232 接口
- 10 个用户定义的按钮开关
- 模拟前端连接器
- 两个用于存储卡的扩展连接器
- 外部振荡器插座
- 电池座(可装入 2 粒 AAA 电池,不含电池)
- Jog dial
- +5V 通用电源