This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C5515-EVM评估模块包含那些东西?有没有具体型号

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515, TLV320AIC3204

在www.ti.com.cn/.../tmdxevm5515看的TMS320C5515-EVM的介绍。

其中硬件详细信息中写的是:

该 EVM 的所有内容包括:

  • C5515 DSP 评估板
  • Code Composer Studio™ IDE 修订版 4.0
  • 带有原理图的技术参考手册
  • USB 电缆
  • 通用电源
  • AC 电源线订购信息:TMDXEVM5515 包含标准的美式、英式和欧式电源线,当前售价为 395 美元。
特性中写的是:
TMS320C5515 EVM 的硬件详细信息包括:
  • TMS320C5515 定点低功耗 DSP
  • 嵌入式板载 JTAG 仿真通过 A 到微型 B USB 线缆实现了即插即用功能,并且与外部 JTAG 仿真接口兼容
  • TLV320AIC3204 32 位可编程低功耗立体声编解码器
  • OLED 彩色 LCD 显示屏(128x128 像素)
  • 立体声线路输入 (2)/输出 (1)、耳机输出 (1) 和麦克风输入 (L/R)
  • 集成闪存和移动 SDRAM
  • I2C 和 SPI EEPROM
  • 高速 USB 2.0 从属端口
  • MMC/SD 插槽、CE-ATA 连接器、RS232 接口
  • 10 个用户定义的按钮开关
  • 模拟前端连接器
  • 两个用于存储卡的扩展连接器
  • 外部振荡器插座
  • 电池座(可装入 2 粒 AAA 电池,不含电池)
  • Jog dial
  • +5V 通用电源
想问一下购买这个评估模块包括那些东西,有没有TLV320AIC3204?麦克风是什么型号的?有没有包括麦克风的音频线?