This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6670 CVDD电源是否正常?

Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

我用UCD9222+UCD7242产生C6670的CVDD和VCC1V0,原理图为

板子上电后DSP烧了,取下DSP后测得

CVDD与VCC1V0电压抓取如下图

CVDD电源细节如下图

CVDD这样的电压纹波会烧毁C6670吗???怎样降低这个纹波?加大后级电感值?


谢谢!

  • 上图哪一个是CVDD?哪一个是CVDD1?

    纹波在DSP测不能超过5%,你这个波形像是9222输出错误,建议到电源板块问问。

  • 第一张图中,黄色是CVDD,蓝色是CVDD1

    第二张图是CVDD的结果,纹波确实有点大。纹波出现的频率是UCD9222输出的PWM波的频率,即799KHz。

    现在我们的问题是:C6670焊接上去后,在上电前测CVDD引脚及CVDD1引脚对地电阻,都是0.2 Ohm左右。

    后来怀疑芯片有问题,在E2E上发帖如下

    http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/484532/1751307#1751307

    我们买到的芯片是C6670,lot trace是“YB20-33V7ZK9”,TI员工在此帖跟贴说这个批次好像确实是无效的,需要我做verification process

    但是必须提供采购商的名称、二维码、shipping材料,而我们是从中发小柜台买的,这些材料都没法提供,所以没法做verification process


    不知道中国区的TI官方能否查询C6670的批次“YB20-33V7ZK9”,谢谢!

  • 关于这个电源纹波的问题,我在E2E发帖如下,

    https://e2e.ti.com/support/power_management/digital_power/f/184/t/483284

    TI员工跟贴说可能是测量方式有误,我想起来示波器接板子的地确实有问题,不过现在板子没法测,在等买的新的C6670来了焊接后再测。

  • 给DSP上电前最好把电源以及PCB布线再确认一次,纹波有影响但是从你的电压上看不至于迅速的烧片。

  • 这个我们无法查询,你需要和正规的代理商购买芯片才能有记录。

  • 昨天从艾睿拿的1包C6670刚到,换了一个新片子上去,上电、JTAG一切正常!!!

    纹波问题后面会再考虑一下。

    但是目前我的最大的问题解决了!!!一开始怀疑是原理图或者PCB有问题,从中发买的2个片子都换上去试了,都有问题,后来怀疑芯片本身有问题,才从艾睿拿了一包。

    有问题的芯片如下图,这个片子含票1100一片:

    从艾睿拿的正常使用的片子如下图:

    从C6670 Errata的Table-1来看,C6670上应该只有YB20C,或者是PG1.0的芯片就是10A,而不会是YB20!

    找了一个二级代理商,帮忙从TI查询得到如下结果,

    中发柜台不靠谱啊!!!